Nieskończony potencjał Internetu rzeczy (IoT)
Jak zaawansowane rozwiązania elektroniczne firmy Molex zdefiniowały na nowo możliwości wielu różnych branż
2023-05-09
Rozpowszechnienie Internetu rzeczy (IoT)
Internet rzeczy (IoT) szybko stał się Internetem WSZYSTKICH rzeczy. Przewiduje się, że do 2026 roku w skali ogólnoświatowej zostanie dostarczonych ponad 1,2 miliona inteligentnych urządzeń, z czego 1 milion stanowić będą urządzenia AGD/RTV, takie jak systemy rozrywki wideo, monitory domowe, inteligentne głośniki i inne. Obecnie „domy inteligentne” to termin, którego wszechobecność ilustruje, w jaki sposób Internet rzeczy (IoT) przenika się z wieloma domowymi aspektami ludzkiego życia.
Ilustracja 1: miasto inteligentne tworzy wiele połączeń między „rzeczami”. (Źródło ilustracji: Molex)
Internet rzeczy (IoT) obejmuje inteligentne i w pełni zintegrowane systemy w domach, samochodach, fabrykach, technologiach medycznych, urządzeniach mobilnych i innych branżach. Ta rewolucja w łączności urządzeń otwiera nieograniczone możliwości dla obecnych i przyszłych rynków. Firma Molex posiada wszystko, czego potrzeba, aby poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez Internet rzeczy (IoT). Jej doświadczenie w zaawansowanej elektronice i produkcji definiuje na nowo możliwości różnych branż, dając im ogromny potencjał do budowania portfolio produktów i dostosowywania się do stale rosnących potrzeb klientów.
Fabryki połączone
Za łatwą łącznością i dostępem do informacji oraz usług idzie nowa fala oczekiwań klientów. Klienci chcą dostawać coraz więcej funkcji wysokiej jakości w krótkim czasie i niskiej cenie. Te nowe wymagania stwarzają szereg nowych wyzwań dla produkcji. Aby pomóc producentom w tworzeniu „fabryk połączonych", firma Molex wprowadziła w swoim szerokim asortymencie produktów innowacje. Są pośród nich dwie kluczowe oferty: rozwiązania automatyki przemysłowej 4.0 (IAS4.0) oraz elastyczne moduły automatyki (FAM) firmy Molex. Rozwiązania automatyki przemysłowej 4.0 (IAS4.0) firmy Molex, czyli kompleksowe rozwiązanie obejmujące czujniki, złożone urządzenia, usługi brzegowe i chmurowe, wykorzystują Internet i korzystają na pojawieniu się technologii inteligentnych, które wkraczają do automatyki przemysłowej. Rdzeń rozwiązań automatyki przemysłowej 4.0 (IAS4.0) stanowią elastyczne moduły automatyki (FAM) z programowanymi funkcjami, które można przypisywać, zmieniać i aktualizować poprzez konfigurację systemu i usługi programowania. Te wysoce konfigurowalne systemy do łączności, sterowania i Internetu rzeczy (IoT) umożliwiają konstruktorom maszyn produkcję, konfigurację i wykorzystanie elastycznych, modułowych i połączonych maszyn do budowy dowolnego systemu produkcyjnego. Zarówno rozwiązania automatyki przemysłowej 4.0 (IAS4.0), jak i elastyczne moduły automatyki (FAM) zapewniają producentom większą elastyczność, wyższy poziom optymalizacji i wydajności oraz jeszcze wyższy poziom automatyzacji w ich wysiłkach ukierunkowanych na rozwój fabryk połączonych.
Połączone urządzenia mobilne
Samochody niedalekiej przyszłości będą wymagać zaawansowanych architektur obejmujących nie tylko komponenty. Projektowanie pojazdów przyszłości wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie łączności i automatyzacji jazdy. Firma Molex oferuje przełomowe, kompleksowe rozwiązania do tworzenia płynnej „łączności w mobilności”. Łączność między pojazdami i pozostałymi urządzeniami (V2X) to droga do bezpieczniejszego i bardziej wydajnego świata. Oznaczenie V2X oznacza komunikację pojazdu z otoczeniem. Mowa tutaj na przykład o innych samochodach, rowerzystach i pieszych, infrastrukturze drogowej (takiej jak sygnalizacja świetlna) oraz innych sieciach (takich jak te w domu inteligentnym). Ta potężna komunikacja będzie ratować życie i usprawni transport samochodowy, znacznie zmniejszając liczbę błędów ludzkich podczas jazdy.
Dodatkowymi niezbędnymi cechami mobilności połączonej są architektura pojazdów połączonych, komunikacja 5G i cyberbezpieczeństwo pojazdów. Poprzez integrację szybkich danych w nowych projektach samochodów, firma Molex może pomóc wdrożyć w autonomicznych pojazdach kompleksową, szybką, bezpieczną i bardzo niezawodną integrację z siecią. Integracja 5G w pojazdach zapewniana przez firmę Molex umożliwia transmisję w czasie rzeczywistym danych dotyczących bezpieczeństwa i danych z czujników, płynne przesyłanie strumieniowe treści dźwiękowo-wizualnych w pojazdach oraz szybkie bezprzewodowe aktualizacje aplikacji i oprogramowania. Z kolei bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania firmy Molex zapewniają cyberbezpieczeństwo prewencyjne, które ma kluczowe znaczenie dla ochrony podłączonych pojazdów przed potencjalnymi hakerami.
Domy inteligentne
W ciągu ostatnich kilku dekad technologia przekształciła domy w „centra funkcjonalności” - centra rozrywki, zarządzania środowiskiem, pracy, fitnessu, bezpieczeństwa i nie tylko. Podczas gdy świat wciąż oswaja się z technologią domów połączonych, firma Molex patrzy w przyszłość na kolejny etap, opracowując technologię, która doprowadzi do transformacji domów w kierunku większej proaktywności i automatyzacji niż obecnie sobie wyobrażamy. Firma Molex już teraz wnosi wartość dodaną do wielu dalekosiężnych zastosowań. Jej portfolio jest jednym z największych na świecie i obejmuje ponad 100 tysięcy niezawodnych produktów wykorzystywanych w praktycznie wszystkich kluczowych branżach. Oferta firmy Molex zaspokaja różnorodne potrzeby nowoczesnych domów, również w dziedzinie bezpieczeństwa i nadzoru, energii i mediów, domowej transmisji strumieniowej i rozrywki, inteligentnych urządzeń i automatyki domowej, między innymi dzięki takim urządzeniom, jak przełączniki pojemnościowe, wyświetlacze LED, anteny i złącza USB.
Technologie medyczne
Potencjał technologii medycznych przyszłości jest olbrzymi - a ich celem jest zapewnienie lepszego dobrostanu pacjenta dzięki systemom połączonym. Specjalistyczna wiedza elektroniczna firmy Molex umożliwia poprawę jakości życia poprzez skrócenie dystansu między pacjentem a zaawansowaną opieką zdrowotną. Firma Molex daje dostęp do rewolucyjnych osiągnięć w dziedzinie technologii medycznych, pod postacią np. rozwiązań dla najsilniej zabezpieczonych ośrodków przetwarzania danych czy złożonych zespołów kablowych do robotów chirurgicznych.
Przykładem mogą być medyczne zespoły kablowe firmy Molex. Współczesne złożone wyroby medyczne wymagają trwałych i niezawodnych instalacji kablowych, które mogą wytrzymać narażenie na trudne warunki, powtarzające się drgania i ruchy, nieostrożne obchodzenie się z nimi, a nawet wielokrotne procesy sterylizacji. Firma Molex projektuje i produkuje niestandardowe medyczne zespoły kablowe do najbardziej wymagających zastosowań chirurgicznych, monitorowania stanu pacjenta, czujników na ciele, elektrofizjologii i ratownictwa medycznego.
Firma Molex nieustannie wprowadza również innowacje w zakresie wyrobów medycznych nowej generacji, takich jak urządzenia do rezonansu magnetycznego, chirurgiczne układy robotyczne i urządzenia ubieralne. Ponieważ niegdyś odrębne funkcje urządzeń diagnostycznych, terapeutycznych i monitorujących zaczynają się łączyć, producenci będą musieli angażować się w coraz bardziej złożone i zróżnicowane łańcuchy dostaw, zachowując jednocześnie zgodność z różnymi standardami rządowymi i branżowymi. Dzięki istniejącym relacjom z dystrybutorami, wyspecjalizowanymi producentami i specjalistami ds. projektowania, firma Molex zaznacza swoją obecność w tym łańcuchu dostaw, oferując szeroką gamę zgodnych z przepisami układów scalonych, systemów styków i innych opcji montażu z wiarygodnych źródeł.
Połączona technologia konsumencka i 5G
Komunikacja mobilna stała się istotną częścią infrastruktury i codziennego życia człowieka. Ponieważ operatorzy stoją w obliczu rosnącego zapotrzebowania na przesył danych, wymagana jest transformacja obsługi sieci nowej generacji z technologią 5G zapewniających zwiększoną przepustowość dla wyższych szybkości transmisji danych przy niskiej latencji. Opierając się na dziesięcioleciach innowacji i wiedzy specjalistycznej w branży telekomunikacyjnej i transmisji danych, firma Molex opracowuje przełomowe technologie i wyznacza standardy łączności, które stymulują rozwój branży. Dzięki kompletnemu portfolio rozwiązań do łączności - w tym łączności światłowodowej, radiowej i łączności wykorzystującej instalacje miedziane, a także rozwiązaniom w zakresie bezpośrednio programowalnych macierzy bramek oraz integralności sygnału - firma Molex zapewnia możliwości, które torują drogę dla technologii 5G i nie tylko.
Idąc naprzód
Firma Molex dąży do tworzenia połączeń na całe życie. Ponieważ Internet rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej normą, potrzebne będą rozwiązania, które ożywią systemy połączone i przekształcą je w potężne, proaktywne systemy. Firma Molex oferuje swoje wieloletnie doświadczenie, globalny łańcuch dostaw oraz innowacyjne możliwości, pozwalając rozwijać się teraz i w przyszłości w świecie zdominowanym przez Internet rzeczy (IoT) - niezależnie od tego, czy chodzi o fabryki połączone, mobilność połączoną, domy inteligentne, technologie medyczne czy konsumenckie środowisko połączone.
Ilustracja 2: dzięki Internetowi rzeczy (IoT) mamy więcej kontroli nad wszystkim bez wstawania z wygodnej kanapy. (Źródło ilustracji: Molex)
Potęga Internetu rzeczy (IoT) drzemie w wykorzystaniu nowych rodzajów danych. Leży w potencjale dostępnych danych, które można pozyskać w skali globalnej. Internet rzeczy (IoT) umożliwi przechwytywanie i przesyłanie informacji przez systemy i urządzenia za pośrednictwem szerokiej gamy czujników połączonych, które zasadniczo zamienią świat w dane. Możliwości są nieograniczone - od inteligentnego pyłu do inteligentnych miast. Dowiedz się, w jaki sposób firma Molex może pomóc Ci połączyć się ze światem dzięki najlepszym w branży produktom, niezależnie od skali Twoich potrzeb.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.