Złącza M12 i alternatywne rozwiązania w zastosowaniach przemysłowych

Przez: Lisa Eitel

Przekazane przez: Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey

Złącza M12 to wszechobecna opcja okrągłych zakończeń kabli, szeroko stosowana w robotach przemysłowych, mobilnych, a nawet instalacjach konsumenckich, przeznaczona do łączenia czujników, aktuatorów i innych komponentów (magistrali Fieldbus i innych) z elementami sterowniczymi i innymi systemami w automatyce. Dokładną geometrię i układ żył złącza M12 (często instalowanego na końcach kabla w osłonie z PUR lub PCW) określają normy IEC 61076-2-101 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Nazwa M12 pochodzi od tego, że gwint metryczny większości nakrętek łączących złączy i dopasowanych gniazd (opisanych bardziej szczegółowo poniżej) jest zasadniczo elementem złącznym o średnicy 12mm z gwintem M12.

Dziesiątki wyspecjalizowanych opcji pozwalają konstruktorom na określenie specyfikacji złączy, które będą szczególnie dobrze dopasowane do konstrukcji maszyny lub produktu. Oto niektóre z nich:

  • Korpusy proste i pod kątem prostym
  • Geometria męskiej i (znacznie częściej) żeńskiej części łącznika po stronie przewodu
  • Ekranowane i nieekranowane elementy wewnętrzne
  • W pełni zintegrowany zestaw przewodów, a także wersje modułowe
  • Wersje lekkie i opancerzone
  • Różne typy i konstrukcje nakrętek łączących

Ekranowane złącze M12 QUICKON (IDC) to typ złącza M12, który umożliwia instalatorom wykonanie okablowania maszyn w terenie. (Źródło filmu wideo: Phoenix Contact)

Omówienie standardu M12

Złącze M12 zostało wprowadzone na rynek w 1982 roku jako niestandardowe, trójwtykowe złącze 7⁄8 cala przeznaczone do niewielu zastosowań. Unikalną cechą złącza była (i w większości przypadków nadal jest) jego nakrętka łącząca - obudowa na końcu kabla zablokowana osiowo, ale umożliwiająca swobodny obrót - dzięki czemu można ją przykręcić do dopasowanego geometrycznie łącznika męskiego lub żeńskiego po stronie gniazda. W pierwszej kolejności złącze zostało znormalizowane normą IEC 61076-2-101 do użytku z czujnikami i aktuatorami. Następnie w kolejnych latach norma rozszerzyła się o kilka kodów M12 (z wyszczególnieniem geometrii wtyków i odmian funkcji), a także dwa mniejsze formaty do użytku z aktuatorami, jak również sterownikami PLC, przełącznikami i urządzeniami wejścia-wyjścia. Należą do nich złącza M8 (zdefiniowane w normie IEC 61076-2-104, wyposażone w łącznik o średnicy 8mm), a także złącza M5 (zdefiniowane w normie IEC 61076-2-105, z łącznikiem o średnicy 5mm).

Ilustracja standaryzacji geometrii złączy M12 i M8Ilustracja 1: standaryzacja geometrii złączy M12 i M8 daje wiele korzyści - m.in. dostępność narzędzi przyspieszających instalację. Przykład: wkrętaki z mechanizmem zapadkowym Screwty są przystosowane do standardowego adaptera 1/4 calowego, za pomocą którego instalator może szybko dokręcić złącza - w tym okrągłe złącza wtykowe M12 i M8, a także konfigurowalne wtyczki i gniazda M12F, M8F oraz M23. (Źródło ilustracji: Weidmüller)

W najnowszym wydaniu normy IEC 61076-2-010 (2020) zawarto jeden z największych od dłuższego czasu dodatków do normy - dodanie wsparcia dla złączy wciskanych-wyciąganych i ich oficjalne definicje. W proces opracowywania normy zaangażowane były firmy produkujące kable, takie jak: Molex, CONEC, Weidmüller, Phoenix Contact i HARTING. Główne zalety połączeń wciskanych-wyciąganych M12:

  • Znaczne skrócenie czasu montażu (poprzez eliminację konieczności przykręcania nakrętek i weryfikacji momentu dokręcenia)
  • Stworzenie połączeń, które są bardziej kompaktowe niż tradycyjne złącza M12.

Wygląd złącza HARTING M12 PushPull zatrzaskującego się na swoim miejscuIlustracja 2: złącza M12 PushPull zatrzaskujące się na swoim miejscu do łączenia gniazd pionowych i wpuszczanych. W wydaniu normy IEC 61076-2-010 z 2020 roku zdefiniowano standard wciskany-wyciągany M12 z zamiarem rozszerzenia pomyślnie stosowanych dotychczas złączy wciskanych-wyciąganych M12, które są już dostępne na rynku w zastrzeżonych formatach. (Źródło ilustracji: HARTING)

W rzeczywistości norma IEC 61076-2-010 2020 definiuje geometrie zarówno wewnętrznych elementów blokujących na żeńskiej połówce złącza wciskanego-wyciąganego, jak i zewnętrznych elementów blokujących na męskiej połówce tego złącza. Zapewnia to zgodność krzyżową między różnymi produktami kablowymi.

Kolejna opcja złącza

Kolejnym okrągłym złączem, którego nie należy mylić ze złączem wciskanym-wyciąganym M12 i które jest używane w komunikacji oraz przemysłowych urządzeniach peryferyjnych HMI, jest miniaturowe złącze DIN. DIN oznacza Deutsches Institut für Normung - organizację ustanawiającą normy, która określa strukturę i połączenia w obrębie tych zakończeń kablowych. Dzięki pasowaniu wciskowemu (tarciu) z tuleją na końcu kabla nie odłączają się one od gniazda podczas montażu. Omawiane złącza mini-DIN o średnicy 9,5mm (3/8”) są dostępne z różnymi układami wtyków, w których trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem lub dziewięć złączy elektrycznych rozmieszczonych jest tak, aby zapobiegać przypadkowemu błędnemu połączeniu z wizualnie podobnymi kablami mini-DIN. W wielu przypadkach dostawcy dodają własne oznaczenia kolorystyczne na końcu kabla i na gnieździe po stronie maszyny, aby ułatwić monterom dopasowanie dwóch połówek połączenia i uczynić instalację nieco prostszą.

Zarówno złącza mini-DIN, jak i M12 mają różne zastosowania, w których sprawdzają się idealnie. Jednak na rynku jest więcej niestandardowych złączy mini-DIN - co może pozwolić na większą swobodę projektowania, a także wprowadzić większe zamieszanie. Ponadto wpasowanie wciskowe tulei zabezpieczającej złącze mini-DIN pozwala na szybkie podłączanie i rozłączanie. Inaczej jest w przypadku złączy M12, gdzie wykonanie połączenia śrubowego zajmuje trochę więcej czasu, ale jest z natury bezpieczniejsze.

Liczba wtyków M12 i kodowane warianty

Ilustracja złączy M12, które dostępne są z różną liczbą wtyków i kodowanymi przypisaniami wtykówIlustracja 3: złącza M12 są dostępne z różną liczbą wtyków i kodowanymi przypisaniami wtyków. W niektórych zestawach nakrętka łącząca (osadzona osiowo na końcu kabla) jest przykręcana do gniazda po męskiej stronie komponentu. Pierwotnie złącza M12 miały trzy lub cztery wtyki; teraz są dostępne z pięcioma, sześcioma, ośmioma lub 12 wtykami. (Źródło ilustracji: EE World)

Oprócz liczby wtyków w złączach M12, znormalizowane są także wersje kodowe. Aby zapobiec niewłaściwemu dopasowaniu i projektowi ekranu elektromagnetycznego, zdefiniowano dla nich układ wtyków, kanały i wycięcia.

Złącza M12 z kodowaniem A są popularne i nadal są używane do podłączania czujników i innych małych urządzeń, które korzystają z zasilania prądem stałym. Złącza M12 z kodowaniem B są powszechne w instalacjach PROFIBUS. Złącza z podwójnym wpustem z kodowaniem C (M12 Power) znajdują zastosowanie w instalacjach wymagających zasilania małej automatyki prądem zmiennym. Złącza M12 z kodowaniem D obsługują łączność Ethernet 100Mb/s, a także PROFINET.

Nowsze wersje kodów M12 obejmują złącza z kodowaniem K i L, służące odpowiednio do zasilania prądem zmiennym i stałym. Podobnymi opcjami są złącza z kodem S (zdolne do zasilania silników prądu zmiennego napięciami do 690V) i złącza M12 z kodowaniem T do zasilania prądem stałym. Jednak największy wzrost wykorzystania do obsługi przemysłowej sieci Ethernet 10Gb/s, a także zasilania aktuatorów, takich jak silniki krokowe, wykorzystujących łączność Power over Ethernet 802.3at (PoE+) widoczny jest w przypadku złączy M12 z kodowaniem X. Te ostatnie mają moc zapewniającą działanie różnych aktuatorów z pełną mocą.

Podsumowanie

Dawno minęły czasy, kiedy okablowanie i fizyczne tworzenie sieci maszyn automatycznych wiązało się z ręcznym skręcaniem, izolowaniem i testowaniem nieizolowanych przewodów w kanałach, co zajmowało elektrykom setki godzin. Dzisiejsze złącza M12 (wraz z innymi innowacjami w okablowaniu, a także rosnącą gamą wyspecjalizowanych zestawów przewodów) często eliminują potrzebę wykonywania instalacji przez wyspecjalizowanych techników, umożliwiając wdrożenie nawet szybkiej, bezpiecznej i bezbłędnej konfiguracji, którą można w razie potrzeby łatwo wymienić. W rzeczywistości złącza M12 są częścią szerszego trendu w automatyzacji maszyn i fabryk ukierunkowanego na proste, modułowe oraz niezastrzeżone rozwiązania.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.

Informacje o wydawcy

Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey