Projekty komponentów umożliwiające spełnienie norm bezpieczeństwa funkcjonalnego

Przez: Lisa Eitel

Przekazane przez: Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey

Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem w zastosowaniach przemysłowych pozwalającym chronić pracowników przed obrażeniami ciała, a sprzęt przed uszkodzeniami. Największe zagrożenie stanowią operacje spawania, cięcia i tłoczenia, jak również osie o dużej prędkości oraz obchodzenie się z niebezpiecznymi przedmiotami i substancjami. W Stanach Zjednoczonych operatorzy zakładów muszą przestrzegać przepisów OSHA (Occupatical Safety and Health Administration), zapewniając bezpieczny sprzęt, wdrażając procedury operacyjne i programy szkoleń. Uzupełnieniem tych systemów powinno być przeprowadzenie analiz dla zakładu w celu określenia pragmatycznych sposobów poprawy dobrostanu pracowników i trwałości sprzętu. Ponadto maszyny zautomatyzowane muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez realizację automatycznych działań lub korekt w odpowiedzi na potencjalnie lub bezsprzecznie niebezpieczne warunki lub awarie.

Ilustracja przedstawiająca współczesne wieże świetlne wykorzystuje diody LED w celu zwiększenia wydajności i widocznościIlustracja 1: współczesne wieże świetlne wykorzystują diody LED w celu zwiększenia wydajności i widoczności. Część z nich poprawia bezpieczeństwo dzięki wbudowanym brzęczykom, które w razie naruszenia bezpieczeństwa generują sygnał syreny o głośności dochodzącej do 100dB. (Źródło ilustracji: Menics)

Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego obejmują elektronikę w postaci czujników, wejść i wyjść, elementów sterujących, przełączników, komponentów elektromechanicznych, komponentów hydraulicznych, oraz oprogramowanie wykrywające niebezpieczne warunki i umożliwiające zmianę stanu maszyny w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Stosowane pierwotnie w Unii Europejskiej projekty i przepisy w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego obowiązują obecnie dostawców, producentów maszyn i użytkowników końcowych na całym świecie. Najczęściej stosowana jest zharmonizowana norma europejska (EN) i norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) EN/IEC 62061 - wymieniona w dyrektywie maszynowej UE 2006/42/WE - oraz norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) EN/ISO 13849-1.

Normy ISO 13849-1 i IEC 62061 są ze sobą spójne, a producenci OEM i użytkownicy końcowi mogą korzystać z wybranej z nich. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że bezpieczeństwo funkcjonalne odnosi się do maszyn i elementów sterujących, a nie do urządzeń lub komponentów, chociaż te ostatnie mogą oferować funkcje ułatwiające zapewnienie określonego poziomu bezpieczeństwa.

Norma EN/IEC 62061 wyszczególnia wymogi i zalecenia w postaci poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL na potrzeby projektowania, integracji i atestacji zainstalowanych na stałe (niemobilnych), związanych z bezpieczeństwem, elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elementów sterujących - SRECS (ang. Safety-Related Electrical, electronic, and programmable Controls). Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL normy EN/IEC 62061 określają bezpieczeństwo funkcjonalne układu w skali od 1 (najbardziej podstawowe) do 4 (najlepiej zintegrowane i najbardziej zaawansowane) przy czym poziom SIL3 jest najwyższym osiągalnym poziomem w przypadku maszyn. Czynniki ryzyka narzucające wymagany poziom SIL to m.in. regularność narażenia na ryzyko, dotkliwość potencjalnych obrażeń ciała, prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia oraz prawdopodobieństwo, że wykonane przez operatora maszyny uniki mogą pomóc w uniknięciu obrażeń.

SIL Prawdopodobieństwo niezadziałania przy pracy na żądanie Współczynnik redukcji ryzyka
1 Od 0,1 do 0,01 Od 10 do 100
2 Od 0,01 do 0,001 Od 100 do 1000
3 Od 0,001 do 0,0001 Od 1000 do 10000
4 Od 0,0001 do 0,00001 Od 10000 do 100000

Tabela 1: wymagane poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) zależą od dotkliwości urazu w przypadku wystąpienia określonego niebezpiecznego stanu, a także prawdopodobieństwa jego wystąpienia. (Źródło tabeli: IEC)

Natomiast norma EN/ISO 13849-1:2005 wyszczególnia wymagania i zalecenia oparte na związanych z bezpieczeństwem elementach układów sterowania - SRP/CS (ang. Safety-Related Parts of Control Systems). Poziomy parametrów działania związanych z bezpieczeństwem w elementach układów sterowania (SRP/CS) pozwalają na kwantyfikację możliwości w zakresie bezpieczeństwa maszyny niezależnie od jej podzespołów. W przytoczonej normie zastosowano klasy poziomu parametrów działania (PL) urządzeń bezpieczeństwa funkcjonalnego - od „a” (najbardziej podstawowe) do „e” (najlepiej zintegrowane i najbardziej zaawansowane) . Czynniki ryzyka narzucające wymaganą klasę PL są takie same, jak w przypadku poziomów SIL, a dodatkowo obejmują częstotliwość i czas trwania narażenia na zagrożenie przy maszynie. Ponadto pełne oznaczenie klasy poziomu parametrów działania (PL) zawiera numer kategorii (wskazujący ogólną architekturę układu) oraz średni czas do niebezpiecznej awarii (MTTFd).

Schemat odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego dla danej instalacjiIlustracja 2: odpowiedni poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego dla danej instalacji zależy od zmiennych jakościowych, ilościowych oraz wyników analizy wykonanej z użyciem oprogramowania. (Źródło ilustracji: Design World)

Spełnienie norm IEC 61508 i IEC 62061 wymaga testowania elementów sterujących bezpieczeństwa (oraz sprawdzania trybów maszyny, kryteriów stanu i korekt) w celu potwierdzenia klasy bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzenia. Normy EN ISO 13849-1 i 2 wymagają również udokumentowanych badań (statycznych i dynamicznych) w celu potwierdzenia bezproblemowej integracji elementów sterujących związanych z bezpieczeństwem.

Komponenty bezpieczeństwa aktywowane przez operatora

Wiele komponentów związanych z bezpieczeństwem zostało zaprojektowanych w taki sposób, aby reagowały na działania personelu zakładu, a nie tylko na pośrednią sekcję, oś czy też osłonę maszyny. Przykładami takich komponentów są: dotykowe maty ochronne, kurtyny świetlne, pulpity sterownicze, a także interfejsy człowiek-maszyna (HMI), dotykowe blokady maszyn oraz (tylko w sytuacjach awaryjnych) jasnoczerwone grzybkowe przyciski zatrzymywania. Komponenty bezpieczeństwa przeznaczone dla personelu to także obudowy (chroniące podzespoły w obudowach zgodnie z normami NEMA) oraz osłony maszyn i kanały przewodowe - proste, a jednocześnie niezawodne elementy bezpieczeństwa maszyn chroniące personel, który musi pracować w pobliżu maszyn (a czasami także w ich wnętrzu) wraz z zasilaniem i panelami sterowania.

Łączniki linkowe otaczające niebezpieczne części maszyny, dzięki którym operatorzy mogą zatrzymać maszynę awaryjnie (tzw. wyłączniki awaryjne) szybkim pociągnięciem linki. Te elementy bezpieczeństwa, szczególnie często stosowane w maszynach otwartych (w których nie można zastosować osłon), jak również w bezosłonowych przenośnikach, różnią się od odłączników, które wyłączają zasilanie obwodów i zabezpieczają niebezpieczne gniazda produkcyjne, aby uniemożliwić personelowi zbliżanie się do maszyny. Inne oferowane produkty to m.in. krawędzie bezpieczeństwa (listwy), które instaluje się wokół otworów osprzętu maszynowego (zwłaszcza takiego, które służą do cięcia lub prasowania) oraz zabezpieczające maty podłogowe, które wywołują (za pośrednictwem specjalistycznych przekaźników bezpieczeństwa) reakcje bezpieczeństwa po wykryciu, że operator z nich schodzi lub na nich staje.

Nieco bardziej zaawansowane są wspomniane wcześniej kurtyny świetlne. Zawierają one emiter wiązek fotoelektrycznych, których przerwanie w płaszczyźnie detekcji na drodze do odbiornika powoduje szybkie zatrzymanie niebezpiecznych procesów. Ich zastosowanie wiąże się z większymi kosztami, ale jest uzasadnione, gdy operatorzy maszyn często wchodzą w interakcję z daną sekcją maszyny. Kolejnym zaawansowanym elementem bezpieczeństwa jest dwuręczna konsola bezpieczeństwa. Zazwyczaj do uruchomienia lub utrzymania działania maszyny wymaga ona jednoczesnego uaktywnienia oddzielnych przełączników.

Zanim powierzy się im bezpieczeństwo personelu zakładu i sprzętu konieczne jest zweryfikowanie działania wszystkich uruchamianych przez operatora komponentów bezpieczeństwa (oraz odpowiadających za bezpieczeństwo układów logicznych i elementów sterujących, z którymi są zintegrowane). Na przykład normy IEC 61508 i IEC 62061 opisujące badania wymagają, aby wyłącznik awaryjny, w którym zastosowano przekaźniki redundantne pracował, gdy operator aktywuje pierwszy kanał pomiędzy układem logicznym a urządzeniami obiektowymi, a także pracował na drugim kanale pomiędzy nimi. Takie redundantne funkcje wyłącznika awaryjnego są walidowane oddzielnie podczas przekazywania maszyny do użytkowania.

Automatyczne łączniki bezpieczeństwa, czujniki i osłony

Ilustracja przedstawiająca skanery laserowe będące rodzajem bezkontaktowego komponentu bezpieczeństwa ze sprzężeniem zwrotnymIlustracja 3: skanery laserowe są rodzajem bezkontaktowego komponentu bezpieczeństwa ze sprzężeniem zwrotnym; są najbardziej znane ze swojej przydatności do wspomagania pojazdów kierowanych automatycznie (AGV) w nawigacji po obiektach. Jednak ich zastosowania na tym się nie kończą - czasami mogą stanowić alternatywę dla kurtyn świetlnych. (Źródło ilustracji: IDEC)

Czymś jeszcze innym od komponentów bezpieczeństwa uruchamianych przez personel są komponenty bezpieczeństwa przeznaczone do automatycznych funkcji maszyny.

Wbudowane blokady z zatrzaskami i przełącznikami

Przełączniki i blokady współzależne są kluczowymi elementami na zewnętrznym obwodzie gniazd produkcyjnych zawierających maszyny. Łączniki krańcowe bezpieczeństwa posiadają styki, które służą do automatycznej weryfikacji pozycji elementów maszyny lub ruchów. Natomiast łączniki bezpieczeństwa o wyższych funkcjach - zwane łącznikami bezpieczeństwa z blokadą współzależną - wykorzystują mechanizmy blokady współzależnej z języczkiem lub zawiasem jako chroniące przed nieautoryzowaną ingerencją w zabezpieczenia maszyn z wymuszonymi stykami przełączającymi (podwójna weryfikacja stykami zwiernymi (NO) i rozwiernymi (NC)). Łączniki z blokadą współzależną z mechanicznymi kluczami i zamkami utrzymują drzwi prowadzące do przestrzeni roboczych maszyny w stanie zamkniętym, dopóki dostęp do nich nie będzie bezpieczny. Coraz częściej jednak stosowane są bezstykowe łączniki bezpieczeństwa w technologii RFID oraz magnetycznej, które monitorują położenie (otwarte lub zamknięte) drzwi strefy roboczej i uniemożliwiają operatorowi dostęp podczas niebezpiecznych procesów.

Bezpieczeństwo wbudowane wykorzystujące wyłączniki automatyczne i izolatory elektryczne

Innym rodzajem komponentów bezpieczeństwa aktywowanych przez stan maszyny są komponenty zapewniające bezpieczeństwo elektryczne. Wyłączniki automatyczne (podobnie jak bezpieczniki) chronią przed szkodliwym i niebezpiecznym wpływem przeciążenia prądowego w sieci, na liniach odgałęźnych zasilania oraz w obwodach sygnałowych. Niektóre instalacje są wyposażone w izolatory do separacji galwanicznej pomiędzy urządzeniami obiektowymi i elementami sterującymi, aby zapewnić samoistnie bezpieczną pracę. Uzupełnieniem projektowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo elektryczne są komponenty przeciwprzepięciowe zapobiegające uszkodzeniu na skutek skoków napięcia elektrycznych i elektronicznych komponentów automatyki związanych z zasilaniem sieciowym, zasilaniem napędów oraz rozdziałem sygnałów sprzężeń zwrotnych i sterujących.

Wbudowane bezpieczeństwo mechaniczne wykorzystujące hamulce

Hamulce zaliczane do kategorii hamulców bezpieczeństwa, są również nazywane hamulcami awaryjnymi. Działają w taki sposób, aby doprowadzić urządzenie lub pojazd do stanu zatrzymania (zwykle w celu zablokowania lub zatrzymania osi ruchu), nawet jeśli zasilanie elektryczne lub hydrauliczne zostanie przerwane lub usunięte. Ich niezawodność opiera się na działaniu sprężyny lub mechanizmów mechanicznych.

Dobry przykład: sprężynowe hamulce cierne, które są zwalniane pneumatycznie, często pełnią rolę hamulców awaryjnych w zastosowaniach z napędem serwosilnikowym. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą ISO 13849-1 - zwykle wydawany przez międzynarodową organizację przeprowadzającą testy produktów Intertek Group. Dzięki blokowaniu mechanicznemu nie zużywają one energii elektrycznej w stanie działania, co zapewnia maksymalną niezawodność w zakresie bezpieczeństwa i zapobiega przegrzaniu występującemu w innych metodach zatrzymywania opartych na elektryce. Trwałość znamionowa osiąga miliony cykli przed ogólną (przewidywalną) awarią niektórych komponentów w szeregu. Tam, gdzie użyteczne są funkcje przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), hamulce awaryjne mogą również posiadać wbudowaną diagnostykę i sprzężenie zwrotne z czujnika służące do śledzenia statusu roboczego.

Hamulce o najwyższym znamionowym bezpieczeństwie funkcjonalnym posiadają wiele sprężyn, które mechanicznie blokują osie maszyny za pośrednictwem powierzchni ciernych współpracujących z nieruchomymi elementami wewnątrz obudowy hamulca. Normy bezpieczeństwa wymagają również instalacji czujników potwierdzających status hamulców.

Przekaźniki zabezpieczające i inne zabezpieczające elementy sterujące

Ilustracja przedstawiająca elektromechaniczny przekaźnik zabezpieczający firmy OmronIlustracja 4: proste urządzenia wymagające tylko wejścia-wyjścia bezpieczeństwa można tanio wyposażyć w ukazane elektromechaniczne przekaźniki zabezpieczające. (Źródło ilustracji: Omron Automation and Safety)

Przekaźniki zabezpieczające oraz inne elementy sterujące wspomagają funkcje przełączników zabezpieczających, czujników i osłon. Wszystkie wymienione urządzenia mają wspólną zdolność (w razie potrzeby) do przełączania maszyny w stan bezpieczny poprzez odłączenie zasilania elektrycznego lub hydraulicznego - albo zapewnienie warunków bezpieczeństwa poprzez spowolnienie lub zablokowanie maszyny nadal zasilanej energią elektryczną.

Przekaźniki zapewniające bezpieczeństwo układowe

Jedną z opcji sterowania awaryjnego są moduły przekaźników zabezpieczających. Posiadają one układy elektroniczne z zabezpieczeniem przed zwarciem i przepięciem oraz przekaźniki uzupełniające. Układowe przekaźniki elektromechaniczne są stosowane od dekad. Są one po prostu połączone przewodowo z automatycznymi elementami sterującymi i w razie potrzeby (we współpracy z wyłącznikami awaryjnymi lub kurtynami świetlnymi) odłączają sekcje maszyny od zasilania elektrycznego. Wadą jest instalacja dużej ilości okablowania na miejscu i brak możliwości ich ponownej konfiguracji. Bardziej zaawansowane przekaźniki zabezpieczające posiadają wejścia-wyjścia oraz charakteryzują się wykonaniem modułowym, ułatwiającym elastyczną integrację z czujnikami, urządzeniami sterującymi i sieciami automatyki.

Kontrolery bezpieczeństwa zapewniające programowalne bezpieczeństwo

Kolejną opcją zabezpieczenia, które kwalifikuje się jako bezpieczne w razie awarii, jest integracja dedykowanych kontrolerów bezpieczeństwa. W przypadku złożonych systemów automatyki takie kontrolery sprawdzą się lepiej niż przekaźniki ponieważ mogą obsługiwać większe układy wejścia-wyjścia oraz funkcje programowalnego sterownika logicznego (PLC). Jednym z zastrzeżeń jest to, że te autonomiczne kontrolery bezpieczeństwa wymagają dodatkowego programowania i szkolenia personelu. Jednak ich cyfrowe układy elektroniczne umożliwiają realizację funkcji automatyki w pełni konfigurowalnych za pomocą oprogramowania.

Diagram przedstawiający kontrolery bezpieczeństwa, które pozwalają ujednolicić wiele funkcji bezpieczeństwa (kliknij, aby powiększyć)Ilustracja 5: kontrolery są w stanie ujednolicić wiele funkcji bezpieczeństwa, zapewniając elastyczną i konfigurowalną instalację bezpieczeństwa. W przedstawionym tutaj gnieździe produkcyjnym pierwszy obwód bezpieczeństwa zawiera kurtynę świetlną, która (po zgłoszeniu statusu przerwania) otwiera przełącznik obwodu, aby zatrzymać stół obrotowy. Drugi obwód bezpieczeństwa zawiera dezaktywujące elementy sterujące, które pozwalają robotowi pracować normalnie, jeżeli przedmiot obrabiany wchodzi do gniazda produkcyjnego po zatrzymaniu stołu obrotowego. W przeciwnym razie, obwód ten otwiera przełącznik, aby wyłączyć robota. Trzeci obwód bezpieczeństwa zawiera wyłącznik awaryjny, który otwiera wszystkie łączniki i zatrzymuje zarówno stół obrotowy, jak i robota. (Źródło ilustracji: Panasonic Industrial Automation Sales)

Inżynierowie mogą definiować strefy wymagające ochrony i modyfikować ich ustawienia bez konieczności ponownej instalacji okablowania całego gniazda produkcyjnego. (To z kolei redukuje ilość okablowania i koszty robocizny). Zazwyczaj instalacje oparte na kontrolerach bezpieczeństwa umożliwiają również rozbudowę sieci i wdrożenie łączności z przemysłowym Internetem rzeczy (IIoT) w miarę rozwoju zakładu.

Zintegrowane bezpieczeństwo przy zastosowaniu zabezpieczających przemysłowych elementów sterujących

Trzecią, coraz popularniejszą w zaawansowanych maszynach opcją pozwalającą uzyskać bezpieczne w razie awarii zabezpieczające elementy sterujące są programowalne sterowniki logiczne (PLC), programowalne sterowniki automatyki (PAC) i inne elementy sterujące oparte na sterownikach programowalnych. Niektóre tego typu urządzenia elektroniczne, poza swoimi podstawowymi funkcjami posiadają też funkcje bezpieczeństwa. W rezultacie uzyskuje się możliwość ich zaprogramowania, a co za tym idzie elastycznego sterowania zarówno zautomatyzowanymi maszynami, jak i funkcjami bezpieczeństwa, których wymaga ich eksploatacja.

Podsumowanie

Aby można było uznać, że maszyny są odpowiednio zabezpieczone, komponenty sprzężenia zwrotnego i sterowania muszą zapewniać ochronę proporcjonalną do zagrożeń charakterystycznych dla danego zastosowania. Bezpieczeństwo maszyn wymaga również odpowiedniej integracji komponentów, dokumentacji i walidacji. Dzięki walidacji mamy pewność, że obwody bezpieczeństwa działają prawidłowo we wszystkich trybach pracy maszyny, nawet w przypadku awarii.

Normy IEC 61508 i 62061 dotyczące cyklu życia elementów zabezpieczających określają sposób prawidłowej instalacji elementów zabezpieczających - począwszy od wstępnej oceny ryzyka i zaprojektowania urządzenia, po faktyczną weryfikację parametrów działania zainstalowanego systemu przez producenta OEM oraz przez lub na zlecenie użytkownika końcowego po zainstalowaniu maszyny. W ramach weryfikacji maszynę poddaje się szczegółowym testom, sprawdzającym jej normalne sekwencje robocze oraz sekwencje hamowania, zatrzymywania i resetowania.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.

Informacje o wydawcy

Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey