Webinar - Certified Smart Tracking with ISO 17025 Certified Sensors

Join Sensirion on Wednesday, April 19th at 10 AM CDT as they discuss how to lower costs by following ISO 17025 standards. How is that possible? Following these standards can help ensure more efficient monitoring, resulting in a plethora of benefits. Mathias Scharfe and Gary McNelly from Sensirion will be discussing how you can prevent the damage of goods during transit with data logging and efficient monitoring, and how tracking needs in all applications vary in terms of parameters and reliability requirements.

Sensirion is the first semiconductor company to become ISO 17025 accredited and they believe this will help the customer lower costs.

Can’t make it to the live version? Register anyway and we will send you the recording when it is complete.

Register here: https://event.on24.com/wcc/r/4169091/CDE1014D5C44FEF3904A2F0CA394D294?partnerref=blog

Informacje o autorze

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt jest twórcą treści technicznych i pracuje w firmie DigiKey od 2011 roku. Zdobyła dyplom nauk stosowanych w dziedzinie technik elektronicznych i systemów zautomatyzowanych Northland Community & Technical College w ramach programu stypendialnego DigiKey. Jej aktualna rola polega na współtworzeniu unikalnych projektów technicznych, dokumentowaniu procesów i uczestniczeniu w produkcji materiałów wideo dotyczących projektów. W wolnym czasie Ashley lubi... zaraz... czy mama w ogóle może mieć wolny czas?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum