Standaryzacja złącza USB Type-C® - co, gdzie i kiedy?

Przez: Jeff Schnabel COO, Same Sky

Pojawienie się złącza USB Type-C stanowiło punkt zwrotny w dziedzinie łączności. To niewielkie, odwracalne złącze zmieniło sposób, w jaki wymieniamy dane i zasilamy nasze urządzenia, oferując szybkość przesyłania danych i uniwersalne zasilanie.

Jednak gdy złącze USB Type-C zostało po raz pierwszy wprowadzone w 2014 roku, było jednym z wielu różnych typów złączy, w tym złączy zasilających prądem stałym, a nawet innych wariantów USB. Chociaż elastyczność tego złącza może być korzystna dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) projektujących urządzenia elektroniczne, często obciążała konsumentów niezliczoną liczbą różnych ładowarek do zasilania poszczególnych kupowanych urządzeń, co dodatkowo przyczyniało się do gwałtownego wzrostu ilości elektrośmieci. Co więc można zrobić?

Unia Europejska (UE) podjęła pierwsze działania w celu przeciwstawienia się narastającemu kryzysowi elektrośmieci poprzez przyszłe przepisy, które nakazują wprowadzenie uniwersalnej ładowarki zbudowanej w oparciu o technologię USB Type-C. Niniejszy artykuł dokładniej analizuje dążenie UE do standaryzacji złącza USB Type-C, zrozumienie jego znaczenia, kluczowych kamieni milowych i potencjalnych konsekwencji. Dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) sprzedających wyroby użytkownikom końcowym w Europie i dążących do proaktywnego zabezpieczenia swoich produktów na przyszłość, przejście na konstrukcje ze złączem USB Type-C staje się kluczowe, zwłaszcza jeśli standaryzacja USB Type-C ostatecznie rozszerzy się na inne regiony i zastosowania.

Gdzie zostanie wdrożona standaryzacja złącza USB Type-C?

Jak już wcześniej wspomniano, UE będzie pierwszym regionem na świecie, który wdroży standaryzację złącza USB Type-C. Organy regulacyjne, takie jak Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), ściśle współpracowały z kluczowymi grupami i ekspertami w celu ustanowienia kompleksowych wytycznych, które gwarantują bezpieczeństwo oraz bezproblemową kompatybilność złączy USB Type-C, kabli i protokołów zasilania.

Warto zauważyć, że złącze USB Type-C okazało się najbardziej realnym wyborem dla uniwersalnego gniazda ładowania, ponieważ standard fizycznego złącza USB zyskał już międzynarodowe uznanie dzięki komitetowi CENELEC w ramach europejskiej normy EN IEC 62680-1-3, podczas gdy technologia dostarczania zasilania USB Power Delivery została już opisana w normie EN IEC 62680-1-2. Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (RED) i dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) to kolejne istniejące przepisy, które pomogły w ustandaryzowaniu złącza USB typu C.

Biorąc pod uwagę ogromne rozmiary rynku urządzeń mobilnych, Parlament Europejski i Rada Europy ostatecznie zdecydowały, że obowiązkowe działania legislacyjne na poziomie Unii, w przeciwieństwie do środków krajowych lub dobrowolnych inicjatyw, są jedynym sposobem na zapewnienie kompatybilności urządzeń, zwiększenie wygody konsumentów i ograniczenie wprowadzania odpadów do środowiska.

Kiedy standaryzacja wchodzi w życie?

Standaryzacja złącza USB Type-C nie jest odległa w czasie. Począwszy od 28 grudnia 2024 r., wszystkie urządzenia mobilne dostępne w sprzedaży w UE będą musiały być wyposażone w port ładowania USB Type-C i muszą być zgodne ze specyfikacjami USB Power Delivery (PD). Począwszy od 28 kwietnia 2026 roku, wymagania dotyczące złącza USB Type-C i Power Delivery (PD) obejmą również laptopy.

Ilustracja przedstawiająca standaryzację złącza USB Type-C, która obejmie najpierw urządzenia mobilne w 2024 r.Ilustracja 1: standaryzacja złącza USB Type-C najpierw obejmie urządzenia mobilne w 2024 roku, a następnie laptopy w 2026 roku (źródło ilustracji: Same Sky)

Jakie urządzenia będą objęte przepisami?

Każde urządzenie elektroniczne wielokrotnego ładowania wykorzystujące kabel przewodowy do dostarczania mocy do 100W będzie musiało posiadać gniazdo USB Type-C. Kategorie urządzeń, na które propozycja Komisji będzie miała wpływ do końca 2024 r., obejmują:

  • Przenośne telefony komórkowe
  • Tablety
  • Kamery cyfrowe
  • Słuchawki
  • Zestawy słuchawkowe
  • Przenośne konsole do gier wideo
  • Głośniki przenośne
  • Czytniki elektroniczne
  • Klawiatury
  • Myszy
  • Przenośne systemy nawigacyjne
  • Wkładki douszne
  • Laptopy (począwszy od wiosny 2026 r.)

Warto zauważyć, że niektóre urządzenia mogą być wyłączone spod tych przepisów, jeśli są zbyt małe, aby pomieścić gniazdo USB Type-C. Może to obejmować smartwatche, urządzenia do monitorowania stanu zdrowia, urządzenia do higieny osobistej i inne urządzenia ubieralne.

Ponadto do końca 2025 roku, a następnie co pięć lat, Komisja będzie okresowo oceniać i informować, czy nakaz dotyczący wspólnej ładowarki powinien obejmować dodatkowe urządzenia ze względu na szybki postęp technologiczny lub zmiany na rynku. Obejmując standaryzacją początkowo urządzenia o mocy do 100W, UE uznaje rozwijający się charakter standardów USB. Wprowadzono nowelizację do pierwotnej dyrektywy, uznając zaktualizowany przez USB Implementers Forum (USB-IF) standard USB Power Delivery (USB PD), który teraz obejmuje moc dochodzącą do 240W. Urządzenia w nowym przedziale mocy do 240W będą również analizowane pod kątem potencjalnego włączenia do obowiązujących przepisów.

Inne ważne uwagi

Podczas gdy standaryzacja złącza USB Type-C jest głównym celem nowej dyrektywy UE, istnieje kilka pomocniczych zasad i celów, o których warto wspomnieć.

Rozdzielenie

Jednym z głównych celów tej dyrektywy jest ograniczenie ilości odpadów elektronicznych poprzez wdrożenie uniwersalnej ładowarki dla wszystkich urządzeń. Koncepcja „rozdzielenia” ma na celu zapewnienie konsumentom możliwości zakupu nowego urządzenia z ładowarką lub bez niej. Początkowo rozdzielenie nie będzie wymagane, ale do końca 2026 r. Komisja ma obowiązek przedstawić raport oceniający skutki rozdzielenia i określający, czy powinno ono stać się obowiązkowym wymogiem dla producentów. Ponadto wszystkie opakowania produktów będą musiały zawierać nowe etykiety, aby jasno wskazywały, czy urządzenie ładujące jest dołączone do zakupu, czy nie (ilustracja 2).

Ilustracja przedstawiająca proponowane oznakowanie opakowania, informujące czy urządzenie jest dostarczane z ładowarką, czy bez niejIlustracja 2: proponowane oznakowanie opakowania wskazujące, czy urządzenie jest dostarczane z ładowarką, czy bez niej (źródło ilustracji: Same Sky).

Ładowanie bezprzewodowe

Do końca 2024 r. Komisja zostanie również upoważniona do nakłonienia unijnych organizacji normalizacyjnych do sformułowania ujednoliconych interfejsów i protokołów ładowania dla ładowania bezprzewodowego. Dyrektywa początkowo dotyczy jednak przede wszystkim przewodowego ładowania przez złącze USB Type-C.

Specyfikacje ładowania

Oprócz etykiet dotyczących „rozdzielenia” ładowarki, pokazanych na ilustracji 2 powyżej, szczegóły dotyczące możliwości ładowania i kompatybilnych urządzeń ładujących muszą być zawarte w podręcznikach użytkownika i na opakowaniach, jak pokazano na ilustracji 3.

Ilustracja przedstawiająca moc minimalną (XX) i moc maksymalną (YY) wymaganą przez produkt końcowyIlustracja 3: etykieta musi wskazywać moc minimalną (XX) wymaganą przez produkt końcowy do naładowania oraz moc maksymalną (YY) wymaganą przez produkt końcowy do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania (źródło obrazu: Same Sky)

Patrząc w przyszłość

Droga w kierunku standaryzacji wydaje się obiecująca, ale nie obędzie się bez wyzwań. Producenci mogą napotkać trudności w dostosowaniu się do tych nowych wymogów, a ich egzekwowanie może okazać się trudne. Patrząc w przyszłość, ciągła ewolucja technologii USB prawdopodobnie wprowadzi więcej ulepszeń, wymagając dalszej elastyczności i współpracy ze strony UE.

Co więcej, inicjatywy UE mogą być tylko pierwszym krokiem w globalnym przyjęciu złącza USB Type-C. Indie - obecnie drugi co do wielkości rynek smartfonów na świecie - już zapowiedziały, że złącze USB Type-C będzie w tym kraju uniwersalnym portem ładowania do marca 2025 roku. Wielu amerykańskich senatorów zaczęło również opowiadać się za przepisami, które odzwierciedlają wysiłki UE na rzecz standaryzacji złącza USB Type-C.

Dążenia UE w kierunku standaryzacji złącza USB Type-C kładzie podwaliny pod przyszłość, w której bezproblemowa łączność stanie się standardem, wzbogacając życie ludzi, ułatwiając działanie branżom przemysłu i chroniąc środowisko. Firma Same Sky oferuje szeroki wybór złączy USB Type-C, kabli oraz gniazd USB Type-C przeznaczonych wyłącznie do ładowania, które są gotowe sprostać wyzwaniom standaryzacji w UE.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky

With over 15 years of experience in the electronics industry, Jeff Schnabel has a wealth of knowledge on the products, technologies, and standards of interest to design engineers. He has been instrumental in establishing Same Sky as a thought leader in the industry by developing the company’s extensive library of engineering resources and tools, expanding the Same Sky global brand, and positioning the company for future growth. In his free time, Jeff enjoys hiking, traveling, and spending time with his kids, while moonlighting as an amateur competitive eater.