Samouczek dotyczący przełączników

Przez: Pat Sagsveen

Przekazane przez: DigiKey

Przełączniki stanowią integralną część elektroniki. Prawie wszystkie urządzenia elektroniczne zawierają przełączniki. Dzieje się tak dlatego, że podczas użytkowania urządzeń zazwyczaj występuje kilka trybów pracy. Oczywiste tryby to włączony lub wyłączony, ale często istnieją ustawienia, które można dostosowywać. Podnoszeniem i obniżaniem szyb samochodowych sterują przełączniki chwilowe. Konsole do gier wykorzystują przełączniki do sterowania grą. Lista zastosowań przełączników w przemyśle elektronicznym jest nieskończona. Obecnie na rynku istnieje wiele różnych rodzajów przełączników, a przy ich wyborze należy uwzględniać szereg czynników. Niektóre z pytań, które należy zadać, to ile biegunów i pozycji jest potrzebnych, czy przełącznik musi być podtrzymywany, czy chwilowy oraz jakie są parametry elektryczne, czyli prąd maksymalny i napięcie znamionowe? Mamy nadzieję, że ten artykuł rzuci nieco światła na świat przełączników.

Przed przejściem do poszczególnych typów przełączników dobrze jest omówić różne obwody, które znajdują się w każdym przełączniku. Istnieją dwa pojęcia, które są używane do opisania obwodu w przełączniku. Są to „biegun” i „rodzaj styku”. „Biegun” odnosi się do tego, ile obwodów jest w przełączniku. Przełącznik jednobiegunowy będzie miał tylko jeden aktywny obwód w tym samym czasie. Termin „rodzaj styku” odnosi się do tego, z iloma pozycjami może łączyć się biegun. Na pierwszej ilustracji przedstawiono schemat obwodu przełącznika jednobiegunowego ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST).

Ilustracja przedstawiająca schemat przełącznika jednobiegunowego ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST)

Ilustracja 1: schemat obwodu przełącznika jednobiegunowego ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST).

Przełącznik SPST zawiera jeden biegun i tylko jeden obwód może wykorzystywać tę konfigurację. Jest on albo otwarty, albo zamknięty. Przełącznik jednobiegunowy może być zwierny (NO) lub rozwierny (NC). W położeniu zamkniętym, prąd może przepływać przez przełącznik, a w położeniu otwartym nie. Wyobraźmy sobie teraz, że w danej chwili prąd może płynąć tylko jedną drogą, ale są dwie możliwości, którędy prąd może popłynąć. Taka sytuacja występuje w przełączniku jednobiegunowym ze stykiem przełączanym (SPDT). Przedstawiono to na ilustracji 2.

Ilustracja przedstawiająca schemat przełącznika jednobiegunowego ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST)

Ilustracja 2: schemat obwodu przełącznika jednobiegunowego ze stykiem przełączanym (SPDT).

Użycie tego typu logiki ułatwia zrozumienie przełączników. Innym przykładem podobnym do przełącznika SPDT jest przełącznik dwubiegunowy ze stykami przełączanymi (DPDT). Jest on podobny do przedstawionego na ilustracji 2, jednak posiada dwa bieguny zamiast jednego. Na ilustracji 3 przedstawiono obwód przełącznika dwubiegunowego ze stykami przełączanymi (DPDT).

Ilustracja przedstawiająca schemat przełącznika dwubiegunowego ze stykami przełączanymi (DPDT)

Ilustracja 3: schemat obwodu przełącznika dwubiegunowego ze stykami przełączanymi (DPDT).

Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku przełączników, jest to, że podobny cel można zrealizować za pomocą kilku różnych obwodów. Przykładem może być prosty przełącznik typu włącz-wyłącz bez funkcji chwilowej. Można go zrealizować za pomocą zarówno przełącznika SPST, jak i SPDT. Weźmy na przykład przełącznik GRS-2011-2019 firmy CW Industries. To urządzenie posiada dwa zaciski u dołu, co świadczy, że mamy do czynienia z przełącznikiem jednobiegunowym ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST). Gdy przełącznik znajduje się w jednym położeniu, zaciski są połączone, umożliwiając przepływ prądu. Gdy przełącznik znajduje się w drugim położeniu, zaciski nie są połączone i prąd nie może przepływać. Jeżeli zastosujemy przełącznik jednobiegunowy ze stykiem przełączanym (SPDT), taki jak GRS-2013A-2000 zamiast SPST, możemy zrealizować tę samą funkcję. Wymaga to po prostu użycia tylko dwóch zacisków i pozostawienia jednego wolnego zacisku. Jest to przydatne w sytuacjach, w których potrzebny jest przełącznik jednobiegunowy ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST) w konfiguracji zwiernej (NO) lub rozwiernej (NC). Przełącznik jednobiegunowy ze stykiem przełączanym (SPDT) pozwala zrealizować obydwie opcje. Patrząc ponownie na przełącznik jednobiegunowy ze stykiem przełączanym (SPDT), ważne jest również zrozumienie funkcji przełącznika. Przełącznik jednobiegunowy ze stykiem przełączanym (SPDT) może mieć dwie lub trzy pozycje aktuatora. Aby to wyjaśnić, wyobraźmy sobie przełącznik z pozycjami WŁĄCZ-WYŁĄCZ-WŁĄCZ. Jest to typowe dla zastosowań silnikowych, w których silnik może obracać się w jedną stronę, zatrzymać się, a następnie obracać w drugą stronę. Przełącznik SPDT może realizować tę funkcję, ale nie każdy. GRS-2013A-2000 jest przełącznikiem typu WŁĄCZ-WYŁĄCZ-WŁĄCZ, więc możliwe jest zrealizowanie żądanej funkcji przez ten przełącznik. Przełącznik D508J12S205QA firmy C&K nie pozwala na to, ponieważ jest typu WŁĄCZONE-CHWILOWE. Oznacza to, że przełącznik zazwyczaj znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ i może chwilowo wyłączać obwód. Można go wykorzystać w takim zastosowaniu jak przenośnik przy kasie w sklepie spożywczym. Po odwrotnym podłączeniu przewodów, silnik przenośnika nie działa do momentu naciśnięcia aktuatora. Po naciśnięciu aktuatora następuje chwilowy kontakt wewnątrz przełącznika i prąd może płynąć. Po zwolnieniu aktuatora przełącznik wraca do normalnej pozycji wyłączonej i prąd przestaje płynąć.

Przy wyborze przełącznika ważna jest również charakterystyka elektryczna. Jeśli obwód wymaga prądu 50A, przełącznik o wartości znamionowej 10A nie sprawdzi się. Ważne jest, aby zawsze sprawdzać wartości znamionowe napięcia i prądu na przełączniku. Występują nawet różnice pomiędzy napięciami i natężeniami dla prądu zmiennego i stałego. Producenci często podają obie wartości, ale nie zawsze. Oceniając napięcie znamionowe przełączników, należy spojrzeć na to, jaki rodzaj napięcia podaje producent. Jeśli podana jest wartość 125VAC (lub ~), oznacza to napięcie prądu zmiennego. Jeśli podana jest wartość 125V, oznacza to napięcie prądu stałego. Takie oznaczenia są stosowane w arkuszu danych lub na rysunku produktu. W witrynie internetowej DigiKey możliwe są dalsze rozróżnienia. Produkt PS1024ARED firmy E-Switch posiada znamionowe oznaczenie AC; jednak witryna internetowa firmy DigiKey podaje wartość 125V. Jest tak dlatego, że kolumna, w której znajduje się wartość znamionowa ma tytuł „Napięcie znamionowe - prąd zmienny”. Ilustracja 4 przedstawia zawartość witryny internetowej DigiKey, a ilustracja 5 ukazuje wartości znamionowe podane na przełączniku PS1024ARED.

Ilustracja przedstawiająca atrybuty produktu PS1024ARED

Ilustracja 4: atrybuty przełącznika PS1024ARED.

Ilustracja przedstawiająca specyfikacje elektryczne przełącznika PS1024A

Ilustracja 5: ilustracja przedstawiająca specyfikacje elektryczne przełącznika PS1024A.

Coś, co nie jest widoczne w witrynie internetowej DigiKey, ale jest oczywiste w uwagach do rysunku to fakt, że istnieje kilka różnych wartości znamionowych dla danego przełącznika. Pierwsza wartość znamionowa to 3A przy 125VAC, a druga to 1,5A przy 250VAC. Jak to możliwe, że ten sam przełącznik ma dwie wartości znamionowe? Dzieje się tak, ponieważ moc jest funkcją napięcia i prądu. Obie wartości wskazują tę samą moc znamionową. Jeżeli podstawimy poniższe liczby do wzoru na moc znamionową, otrzymamy te same wartości.

Równanie 1

Często dla przełącznika podawana jest tylko wartość znamionowa prądu przemiennego (AC lub ~) i nie podaje się wartości znamionowej dla prądu stałego (DC lub =). Istnieje praktyczna zasada, której można użyć do określenia wartości znamionowej prądu stałego dla przełącznika prądu przemiennego. Bez względu na najwyższy prąd znamionowy przełącznika, prąd pozostanie taki sam, a wartość napięcia prądu stałego przyjmuje się 30V. Przełącznik PS1024A posiada dwie wartości znamionowe dla prądu zmiennego: 3A przy 125VAC i 1,5A przy 250VAC. Ta reguła oznacza, że należy przyjąć wartość znamionową 3A przełącznika i używać jej dla napięcia prądu stałego maksymalnie 30VDC. Jest to ogólna zasada zaczerpnięta z firmy Carling Technologies, zwana „praktyczną regułą prądu stałego”. Często dla przełączników podaje się również wartość znamionową mocy. Dzieje się tak, ponieważ obciążenia indukcyjne mogą mieć bardzo wysokie początkowe prądy rozruchowe. Wartość znamionowa mocy dotyczy przełączników używanych z silnikami prądu zmiennego. Nie oznacza to, że tych przełączników nie można zastosować w innych urządzeniach, ale właśnie taki jest cel podawania takiej wartości znamionowej na przełączniku.

Przełącznik przyciskowy

Jednym z rodzajów przełączników jest przełącznik przyciskowy. Przełączniki te są wyposażone w aktuator. Aktuator można również nazwać przyciskiem, używając mniej formalnego języka. Często są one montowane na tablicach lub na płytach. Ilustracja 6 przedstawia przełącznik KB16CKW01-5F-JF firmy NKK Switches.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik KB16CKW01-5F-JF firmy NKK Switches

Ilustracja 6: przełącznik KB16CKW01-5F-JF.

Ciekawostką dotyczącą przełącznika KB16CKW01-5F-JF jest liczba zacisków. Jest to przełącznik jednobiegunowy ze stykiem przełączanym (SPDT), który powinien mieć tylko 3 zaciski, jednak to urządzenie ma ich 5. To dlatego, że urządzenie jest podświetlane. Wiele przełączników posiada podświetlenie i ma nominalne napięcie podświetlenia. Ten konkretny przełącznik ma napięcie podświetlenia 2,1V=. Dokumentacja wskazuje, że zacisk numer 2 jest zaciskiem wspólnym, a dioda LED jest zasilana z zacisków L (+) i L (-), jak pokazano na ilustracji 7.

Ilustracja przedstawiająca dokumentację przełącznika KB16CKW01-5F-JF

Ilustracja 7: dokumentacja przełącznika KB16CKW01-5F-JF.

Często na dole strony produktu podane są akcesoria dla przełącznika. U dołu strony produktu KB16CKW01-5F-JF w witrynie internetowej DigiKey, można zobaczyć cztery akcesoria pasujące do przełącznika.

Osłona zabezpieczająca AT494 Str. D34
Narzędzie do demontażu kołpaków AT109 Str. D34
Dioda LED AT635F Str. D28
Klucz nasadowy do mocowania tulei AT108 Str. D34

Akcesoria te można znaleźć na dole strony produktu KB16CKW01-5F-JF w witrynie DigiKey lub w dokumentacji w arkuszu danych serii. Często producenci tworzą całe serie przełączników. Są to grupy podobnych do siebie produktów danej firmy. Przełącznik KB16CKW01-5F-JF został specjalnie zaprojektowany do współpracy z niektórymi akcesoriami wymienionymi w dokumentacji. Osłonę ochronną można znaleźć na stronie D34 arkusza danych serii. Ilustracja 8 przedstawia osłonę ochronną i jej numer katalogowy AT494, który służy do składania zamówień.

Ilustracja przedstawiająca dokumentację przełącznika KB16CKW01-5F-JF

Ilustracja 8: dokumentacja przełącznika KB16CKW01-5F-JF.

Często producenci przełączników dostarczają jeden arkusz danych dla całej serii ze względu na niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi wyrobami. Często urządzenia o różnych numerach katalogowych różnią się jedynie kolorem. Dioda LED stanowiąca akcesorium o numerze AT635F jest tego dobrym przykładem. W dokumentacji podano tylko numer AT635 wymieniony jako opcja. Wspomniany wcześniej produkt ma przyrostek „F”. Ilustracja 9 przedstawia schemat zamawiania, w którym przyrostek „F” oznacza zieloną diodę LED. Po lewej stronie schematu zamawiania znajduje się podstawowy numer diody LED AT635. W środkowej kolumnie znajdują się opcje dla koloru czerwonego, bursztynowego i zielonego. Pod polem oznaczonym jako „Zielone” znajduje się tekst 5F. Oznacza to, że w przypadku AT635F dioda LED ma kolor zielony.

Ilustracja przedstawiająca dokumentację przełącznika KB16CKW01-5F-JF

Ilustracja 9: dokumentacja przełącznika KB16CKW01-5F-JF.

Przełącznik dotykowy

Przełączniki dotykowe są podobne do przełączników przyciskowych, ale zazwyczaj są znacznie mniejsze. Wyobraźmy sobie osobisty router domowy z przełącznikiem resetowania. Przełącznik jest zwykle zagłębiony w plastiku, aby nie można go było przypadkowo nacisnąć. Zwykle do naciśnięcia takiego przełącznika trzeba użyć spinacza do papieru lub wykałaczki. Tego typu przełączniki są zazwyczaj dotykowymi, przełącznikami chwilowymi i zwykle nie są używane jako włączniki lub wyłączniki. Często są używane do resetowania, zliczania, zatrzymywania lub innej funkcji tego rodzaju. Zazwyczaj mają bardzo niskie wartości znamionowe napięcia i prądu. Przykładem przełącznika dotykowego jest urządzenie MJTP1230 firmy APEM Inc. Przełącznik ten jest typu SPST-NO, czyli jest przełącznikiem jednobiegunowym ze stykiem zwiernym. Oznacza to, że prąd nie może płynąć przez przełącznik do momentu naciśnięcia aktuatora. Po zwolnieniu aktuatora przełącznik automatycznie otworzy się z powrotem, uniemożliwiając przepływ prądu. Ilustracja 10 przedstawia przełącznik MJTP1230.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik MJTP1230 firmy APEM

Ilustracja 10: przełącznik MJTP1230.

Ten przełącznik posiada cztery wyprowadzenia. Jest to częsta sytuacja w przypadku przełączników dotykowych. Nie dlatego, że można podłączyć dwa różne obwody, lecz raczej dlatego, że dodanie dwóch wyprowadzeń zapewnia lepsze mechaniczne wsparcie przełącznika, gdy jest on przylutowany do płytki. Dwa wyprowadzenia po jednej stronie są ze sobą trwale połączone niezależnie od położenia przełącznika. Po drugiej stronie przełącznika obowiązuje ta sama zasada - obydwa wyprowadzenia są zawsze ze sobą połączone. Po naciśnięciu aktuatora występuje ciągłość między obiema połówkami przełącznika. Schemat obwodów tego przełącznika ukazano na ilustracji 1.

Mikroprzełączniki (DIP)

Mikroprzełączniki są zamknięte w obudowie DIP (Dual Inline Package). Są one projektowane tak, aby pasowały do płytek prototypowych. Przełączniki te są zestawem niewielkich przełączników jednobiegunowych ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST). Przykładem ich zastosowania jest sterowanie DMX w oświetleniu scenicznym. Każda oprawa oświetleniowa posiada przypisany jej adres. W nowoczesnych lampach ze sterowaniem DMX można to zaprogramować za pomocą mikrokontrolera i po prostu przesuwając liczbę w górę lub w dół na wyświetlaczu. W starszych lampach ze sterowaniem DMX były to przełączniki DIP, które można przełączać, aby ustalić właściwy adres binarny dla wybranej oprawy oświetleniowej. Tego typu przełączniki są często przeznaczone do montażu powierzchniowego lub przewlekanego, ale występują też opcje do montażu tablicowego. Ilustracja 11 przedstawia mikroprzełącznik (DIP) 208-4 firmy CTS Electrocomponents.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik 208-4 firmy CTS Electrocomponents

Rysunek 11: przełącznik 208- 4.

Przełącznik kołyskowy

Przełączniki kołyskowe są również bardzo popularne na rynku. Ten typ przełącznika posiada wklęsły aktuator, który „kołysze się” pomiędzy położeniami. Wiele przełączników WŁĄCZ-WYŁĄCZ w elektronice użytkowej ma postać przełączników kołyskowych. Zazwyczaj są one przeznaczone do montażu tablicowego, jednak mogą również być montowane bezpośrednio na płytkach. Ilustracja 12 przedstawia przełącznik CRE22F2BBRLE firmy ZF Electronics.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik CRE22F2BBRLE firmy ZF Electronics

Ilustracja 12: przełącznik CRE22F2BBRLE.

Jest to przełącznik jednobiegunowy ze stykiem zwierno-rozwiernym (SPST), więc służy tylko do włączania i wyłączania. Przełącznik posiada środkowy zacisk, ponieważ jest on podświetlany. Przełączniki SPST z podświetleniem mają zwykle trzy zaciski. Zaciski zewnętrzne są odpowiedzialne za umożliwienie przepływu prądu ze źródła do masy. Zacisk środkowy jest wykorzystywany przez podświetlenie. Kiedy przełącznik jest otwarty, prąd nie może przepływać przez podświetlenie. Kiedy przełącznik jest zamknięty, prąd popłynie ze źródła przez podświetlenie do masy.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku przełącznika kołyskowego, są rzeczywiste fizyczne rozmiary zacisków. Często są one przeznaczone do montażu tablicowego, dlatego są zakończone odrębnymi przewodami z zaciskami szybkozłącznymi. Przełącznik CRE22F2BBRLE ma zaciski o szerokości 0,25 cala. Jest to podane w witrynie internetowej firmy DigiKey pod atrybutami produktu „Styl zakończenia”. Typowe rozmiary zacisków to 0,110″, 0,187″ i 0,250″. Szybkozłącza do nich można znaleźć na stronie „Zaciski - złącza szybkozłączne, złącza szybkorozłączne” w witrynie internetowej DigiKey.

Łącznik krańcowy migowy

Często w procesach produkcji potrzebny jest przełącznik do liczenia przedmiotów. Wyobraźmy sobie linię produkcyjną, która musi zliczać produkty przechodzące przez nią w określonym miejscu. Produkt może mieć określony ciężar i być w stanie uruchomić przełącznik. To zastosowanie może wymagać przełącznika, który do zliczania potrzebuje tylko niewielkiego skoku. Przełącznik D2VW-5L2-1HS firmy Omron jest przykładem łącznika krańcowego migowego, którego można użyć do realizacji wspomnianej funkcji. Ilustracja 14 ukazuje przełącznik D2V2-5L2-1HS posiadający przedłużone ramię, które może być użyte w omawianym procesie.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik D2VW-5L2-1HS firmy Omron

Ilustracja 13: przełącznik D2VW-5L2-1HS.

Istnieją łączniki krańcowe migowe, które utrzymują swój stan, na przykład przełączniki WŁĄCZ-/WYŁĄCZ, jednak większość z nich to łączniki chwilowe. Bardzo często spotyka się łączniki krańcowe migowe w konfiguracji jednobiegunowej ze stykiem zwiernym (SPST-NO) lub jednobiegunowej ze stykiem rozwiernym (SPST-NC). Ciekawym rozwiązaniem, o którym wspomniano nieco wcześniej, jest użycie obwodu przełącznika jednobiegunowego ze stykiem przełączanym (SPDT) zamiast zwiernego lub rozwiernego przełącznika SPST. To dobre rozwiązanie, ponieważ przełącznik będzie mógł spełnić swoją rolę bez względu na to, czy dane zastosowanie wymaga przełącznika zwiernego, czy rozwiernego.

Najpopularniejszym akcesorium do łączników krańcowych migowych są ramiona aktuatora. Często posiadają one rolki, czasem mają po prostu postać płaskownika, -istnieje wiele różnych rodzajów konfiguracji. Ilustracja 15 przedstawia kilka stylów aktuatorów dla serii D2VW.

Ilustracja przedstawiająca style aktuatorów

Ilustracja 14: style aktuatorów.

Przełącznik dwustabilny

Przełączniki dwustabilne to kolejny popularny styl przełączników. Podobnie jak przełączniki kołyskowe, często są one przeznaczone do montażu tablicowego. Można ich używać w zastosowaniach przełączania chwilowego, ale zwykle są one używane do funkcji podtrzymywanych. Zazwyczaj mają aktuator, który wygląda jak mały kij bejsbolowy i gwintowaną tuleję do montażu tablicowego. Ilustracja 16 przedstawia przełącznik 200MSP3T1B1M2QEH firmy E-switch.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik 200MSP3T1B1M2QEH firmy E-switch

Ilustracja 15: przełącznik 200MSP3T1B1M2QEH.

Typowymi akcesoriami do przełączników dwustabilnych są podkładki zabezpieczające i nakrętki sześciokątne do montażu. Zazwyczaj można je znaleźć na dole strony produktu w witrynie internetowej DigiKey w obszarze „Produkt powiązany”. Oba te akcesoria są wymienione na stronie dla produktu 200MSP3T1B1M2QEH, jak pokazano na ilustracji 17.

Ilustracja przedstawiająca powiązaną podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę sześciokątną

Ilustracja 16: powiązana podkładka zabezpieczająca i nakrętka sześciokątna.

Inne popularne akcesoria do przełączników dotykowych to osłony zabezpieczające i nakładki. Te akcesoria przedstawiono na ilustracjach 18 i 19. Osłona zabezpieczająca jest akcesorium do przełącznika GTS447A101HR firmy CW Industries, a nakładka - do przełącznika M2012SS1W01 firmy NKK Switches.

Ilustracja przedstawiająca osłonę zabezpieczającą przełącznika GTS447A101HR firmy CW Industries

Ilustracja 17: osłona zabezpieczająca do przełącznika GTS447A101HR.

Ilustracja przedstawiająca nakładkę do przełącznika M2012SS1W01 firmy NKK Switches

Ilustracja 18: nakładka do przełącznika M2012SS1W01.

Przełącznik obrotowy

Często potrzebny jest przełącznik, który umożliwia wybór pomiędzy kilkoma trybami pracy. Takie zastosowania mogą czasami wymagać przełącznika obrotowego. Przełącznik taki ma od jednego do kilku biegunów, ale często może mieć wiele styków. Przykładem przełącznika obrotowego może być przełącznik C7D0124N-C firmy Electroswitch. Przełącznik SP24T. Oznacza to, że istnieją 24 różne możliwości przepływu prądu, ale w danym momencie prąd płynie tylko przez jedną z nich. Typowymi akcesoriami do przełączników obrotowych są gałki, tarcze, podkładki zabezpieczające i nakrętki sześciokątne. Podobnie jak poprzednie produkty, akcesoria te można zwykle znaleźć na karcie „Powiązany produkt” w witrynie internetowej DigiKey. Ilustracja 20 przedstawia przełącznik C7D0124N-C.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik C7D0124N-C firmy Electroswitch

Ilustracja 19: przełącznik C7D0124N-C.

Innym rozróżnieniem przełączników obrotowych, jest sposób działania: z zestykiem przełączanym bezprzerwowym (MBB) lub z zestykiem przełączanym przerwowym (BBM). Można je również określić jako „zwierające” i „niezwierające”. Termin „zwierający” odnosi się do zestyków przełączanych bezprzerwowych (MBB). Oznacza to, że kiedy przełącznik przechodzi z jednej pozycji do drugiej, nie występuje przerwa w obwodzie. Przełącznik będzie miał chwilowo dwa aktywne obwody, aż do czasu całkowitego przejścia do żądanej pozycji. Przykładem przełącznika obrotowego z zestykiem przełączanym bezprzerwowym jest przełącznik 212T0111S332RA firmy CTS Electrocomponents. Przeciwieństwem takich przełączników jest typ „niezwierający” czyli posiadający zestyk przełączany przerwowy (BBM). Oznacza to, że pierwszy obwód zostanie całkowicie otwarty, zanim przełącznik znajdzie się w położeniu zamknięcia nowego obwodu. Przykładem przełącznika obrotowego z zestykiem przełączanym przerwowym jest przełącznik KC52A30.001NPS firmy E-Switch.

Przełącznik kluczykowy

Przełączniki kluczykowe to bardzo często spotykana postać przełącznika. Stacyjka samochodowa jest przykładem przełącznika WYŁĄCZ-WŁĄCZ-CHWILOWE. Po włożeniu kluczyka do stacyjki samochodu przełącznik znajduje się w położeniu WYŁĄCZONYM., ale w pozycji włączonej nic się nie dzieje, do momentu uruchomienia pojazdu. W pozycji CHWILOWEJ następuje uruchomienie pojazdu, po czym kluczyk powraca do pozycji WŁĄCZONEJ. Aby wyłączyć pojazd, konieczne jest obrócenie kluczyka do położenia WYŁĄCZONE. Przykładem przełącznika kluczykowego jest przełącznik 84829-07 firmy Honeywell Sensing and Productivity Solutions przedstawiony na ilustracji 21.

Ilustracja przedstawiająca przełącznik 84829-07 firmy Honeywell

Ilustracja 20: przełącznik 84829- 07.

Podsumowanie

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów przełączników. Wszystkie one realizują to samo zadanie, czyli łączenie obwodów. Istnieją przełączniki z funkcją podtrzymywania i chwilowe. Przełącznik z funkcją podtrzymywania utrzymuje swoje położenie do momentu jego ręcznego przestawienia. Natomiast przełącznik z funkcją chwilową (monostabilny) automatycznie powraca do stanu domyślnego. Typ wymaganego przełącznika zależny jest od zastosowania. Obwód przełącznika, wraz z parametrami fizycznymi, takimi jak maksymalny dopuszczalny prąd i napięcie, to jedne z najważniejszych czynników decydujących o wyborze przełącznika. Niektóre style przełącznika można stosować zamiennie. Na przykład obwód elektroniczny będzie działał równie dobrze z przełącznikiem dwustabilnym, jak i z przełącznikiem kołyskowym. Styl przełącznika będzie w dużej mierze zależny od osobistych preferencji inżyniera oraz środowiska, w którym przełącznik będzie umieszczony.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Pat Sagsveen

Pat Sagsveen

Pat Sagsveen, Product Manager at DigiKey, is responsible for recruiting, onboarding, and managing companies added to the DigiKey Marketplace and Fulfillment service. He joined DigiKey in 2016 after earning his Associate in Applied Science degree in Electronics and Communication from Bismarck State College. His passion for music led him into electronics and his passion for electronics led him to DigiKey.

Informacje o wydawcy

DigiKey

DigiKey, based in Thief River Falls, Minn., is a global, full-service provider of both prototype/design and production quantities of electronic components, offering more than six million products from over 750 quality name-brand manufacturers at DigiKey.