Interfejsy mikrofonów MEMS: porównanie wyjść analogowych i cyfrowych

Przez: Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Wykorzystanie mikrofonów MEMS (z układami mikroelektromechanicznymi) daje możliwość włączenia zaawansowanych funkcji komunikacyjnych i monitorujących do różnorodnych urządzeń. Domowi asystenci cyfrowi i urządzenia nawigacyjne z obsługą głosową to popularne przykłady, które obecnie stymulują znaczny rozwój elektroniki sterowanej głosem. Ponieważ technologia MEMS zdobywa dominującą pozycję w dziedzinie mikrofonów, jest to odpowiedni moment, aby przyjrzeć się różnym interfejsom elektrycznym dla mikrofonów MEMS i sposobom ich obsługi. W niniejszym artykule porównamy trzy najpopularniejsze opcje: analogową, cyfrową z modulacją gęstości impulsów (PDM) i cyfrową z magistralą I2S - biorąc pod uwagę ich zalety, wady i implementację.

Podstawowa konstrukcja mikrofonu MEMS

Mikrofony MEMS w typowej konfiguracji stanowią integrację dwóch struktur półprzewodnikowych w jednej obudowie. Pierwsza struktura półprzewodnikowa zawiera membranę MEMS, która przekształca fale dźwiękowe w sygnał elektryczny, podczas gdy drugi układ stanowi wzmacniacz, który może zawierać przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC). W przypadkach, gdy mikrofon MEMS nie posiada przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC), użytkownik otrzymuje analogowy sygnał wyjściowy, a gdy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) występuje - cyfrowy sygnał wyjściowy jest dostępny.

Omówienie wyjść analogowych

Mikrofony MEMS wyposażone w wyjścia analogowe oferują prosty interfejs współpracy z obwodem hosta, jak ukazano na ilustracji 1 poniżej. Warto zauważyć, że wewnętrzny wzmacniacz mikrofonu steruje analogowym sygnałem wyjściowym, który jest już na rozsądnym poziomie i charakteryzuje się stosunkowo niską impedancją wyjściową.

Aby uniknąć konieczności dopasowania napięcia wejściowego prądu stałego obwodu hosta do napięcia wyjściowego prądu stałego mikrofonu MEMS, zastosowano kondensator blokujący prąd stały (C1). Kombinacja C1 i R1 tworzy częstotliwość biegunową, która musi być ustawiona na wystarczająco niskim poziomie, aby zapewnić przesyłanie sygnałów o częstotliwościach akustycznych do obwodu hosta z akceptowalnym poziomem tłumienia [tj. dla minimalnego zakresu częstotliwości akustycznej 20Hz; 1/(2πR1*C1) < 20Hz].

Diagram przedstawiający analogowy mikrofon MEMS podłączony do wzmacniacza zewnętrznegoIlustracja 1: analogowy mikrofon MEMS podłączony do wzmacniacza zewnętrznego. (Źródło ilustracji: Same Sky)

Omówienie wyjść cyfrowych

Mikrofony MEMS wyposażone w interfejs cyfrowy, do kodowania sygnałów wyjściowych często wykorzystują modulację gęstości impulsów (PDM) lub magistralę I²S. W przypadku modulacji gęstości impulsów (PDM), napięcie sygnału analogowego jest przekształcane w jednobitowy strumień cyfrowy z sygnałami o odpowiedniej gęstości i wysokim poziomie logicznym. Modulacja gęstości impulsów (PDM) zapewnia szereg korzyści, takich jak odporność na zakłócenia elektryczne, tolerancja na błędy bitowe i prosty interfejs sprzętowy.

Ilustracja 2 przestawia sposób podłączenia pojedynczego cyfrowego mikrofonu z modulacją gęstości impulsów (PDM) do obwodu hosta. Aby określić, czy dane są definiowane przez zbocze narastające czy opadające sygnału zegarowego, pokazany na ilustracji wtyk „Select” (Wybór) można podłączyć do Vdd lub Gnd.

Schemat pojedynczego połączenia cyfrowego mikrofonu MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM)Ilustracja 2: pojedyncze połączenie cyfrowego mikrofonu MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM). (Źródło ilustracji: Same Sky)

Ilustracja 3 przedstawia sposób podłączenia dwóch cyfrowych mikrofonów MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM) do układu hosta za pomocą współdzielonych linii zegara i danych. Ta konfiguracja jest często używana podczas wdrażania mikrofonów stereo.

Diagram przedstawiający podłączenie dwóch cyfrowych mikrofonów MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM) za pomocą linii zegara i danychIlustracja 3: podłączenie dwóch cyfrowych mikrofonów MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM) za pomocą linii zegara i danych. (Źródło ilustracji: Same Sky)

Cyfrowe mikrofony MEMS z wyjściem I²S. zapewniają korzyści systemowe porównywalne do wyjść z modulacją gęstości impulsów (PDM). Omawiane mikrofony posiadają wewnętrzny filtr decymacyjny, który upraszcza interfejsy i przetwarzanie, zapewniając standardową częstotliwość próbkowania dźwięku. Ze względu na zachodzący wewnętrznie proces decymacji, cyfrowe mikrofony MEMS z magistralą I²S można podłączyć bezpośrednio do cyfrowego procesora sygnałowego (DSP) lub innego kontrolera. Eliminuje to potrzebę stosowania przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) czy kodeka do przetwarzania danych wyjściowych, co skutkuje niższymi kosztami projektowania układu i oszczędnością miejsca w produkcie końcowym.

Podobnie jak dwa cyfrowe mikrofony MEMS z modulacją gęstości impulsów (PDM), można połączyć ze sobą dwa cyfrowe mikrofony MEMS z magistralą I²S, używając wspólnej linii danych. Taka konfiguracja wymaga jednak dwóch dodatkowych sygnałów zegarowych oprócz zegara słów i zegara bitowego.

Analogowy czy cyfrowy - jaki wybrać?

W elektrotechnice wybór między analogowymi lub cyfrowymi sygnałami wyjściowymi dla mikrofonów MEMS zależy od docelowego zastosowania sygnału wyjściowego. Analogowe sygnały wyjściowe są odpowiednie do zastosowań, w których będą podłączone do wzmacniacza w celu przetwarzania analogowego w systemie hosta, na przykład w prostym głośniku lub systemie komunikacji radiowej. Mikrofony MEMS z wyjściami analogowymi mają również niższy pobór mocy w porównaniu do tych z wyjściami cyfrowymi, ponieważ nie wymagają przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC).

Z drugiej strony, jeśli sygnał ma być używany w obwodach cyfrowych, takich jak mikrokontroler lub cyfrowy procesor sygnałowy (DSP), preferowanym sygnałem na wyjściu mikrofonu MEMS jest sygnał cyfrowy. Cyfrowe sygnały wyjściowe są również przydatne w środowiskach o wysokim poziomie szumów elektrycznych, ponieważ wykazują większą odporność na zakłócenia elektryczne w porównaniu z tradycyjnymi sygnałami analogowymi.

Podsumowanie

Technologia mikrofonów MEMS staje się coraz bardziej popularna i oczekuje się, że jej wykorzystanie będzie nadal rosnąć. Ważne jest, aby zrozumieć różne dostępne konfiguracje i sposób ich użycia w określonych zastosowaniach. Aby zapewnić optymalne parametry działania, podejmując decyzję o wyborze wyjścia mikrofonu MEMS pomiędzy analogowym i cyfrowym, należy wziąć pod uwagę sposób wykorzystania sygnału wyjściowego i zamierzoną implementację układu. Firma Same Sky oferuje mikrofony MEMS analogowe, cyfrowe z modulacją gęstości impulsów (PDM) oraz cyfrowe z magistralą I2S, a także szereg rozwiązań do komponentów audio, pozwalający zaspokoić różnorodne potrzeby zastosowań dźwiękowych.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.