Zwiększanie sprawności i zrównoważonego rozwoju w różnych branżach za pomocą rozwiązań odpowiadających za ruch i sterowanie

Przez: Eric J. Halvorson

Przekazane przez: DigiKey

Ilustracja przedstawiająca pompy wody w dużej elektrowniIlustracja 1: pompy wody w dużej elektrowni. (Źródło ilustracji: Shutterstock)

W obliczu wyzwań środowiskowych i zapotrzebowania na zrównoważoną elektronikę, branże na całym świecie poszukują rozwiązań optymalizujących swoje działania i minimalizujących ślad węglowy. Bez względu na branżę istnieje potrzeba kontrolowania procesów w celu obniżenia zużycia energii, minimalizacji odpadów i maksymalizacji wydajności.

Produkty odpowiadające za ruch i sterowanie współpracują ze sobą w celu zarządzania ruchem, prędkością i położeniem elementów mechanicznych w zastosowaniach elektronicznych. Produkty te zapewniają precyzyjne, skuteczne i niezawodne sterowanie różnymi aspektami ruchu, umożliwiając maszynom i urządzeniom wykonywanie funkcji z optymalnymi parametrami działania i minimalizacją błędów.

Firma DigiKey, będąca globalnym dystrybutorem komponentów elektronicznych, oferuje szeroki wybór produktów do napędów i sterowania od wielu dostawców, co pozwala klientom na poprawę zrównoważonego rozwoju i zwiększenie sprawności ich zautomatyzowanych systemów.

Podstawowe komponenty systemów ruchu i sterowania

Sercem rozwiązań odpowiadających za ruch i sterowanie są silniki elektryczne, które stanowią główny sposób przekształcania energii elektrycznej w energię mechaniczną. W praktyce istnieje kilka ich typów, a każdy z nich ma unikalne cechy i zalety. Na przykład silniki prądu zmiennego znane są ze swojej trwałości, sprawności i zdolności do pracy z wysokimi prędkościami, dzięki czemu są odpowiednie do użycia w maszynach przemysłowych, systemach klimatyzacji i wentylacji (HVAC) i innych zastosowaniach, w których niezbędne jest niezawodne, długoterminowe działanie. Z kolei silniki prądu stałego oferują znakomite sterowanie momentem obrotowym i prędkością, dzięki czemu dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wymagających precyzyjnych ruchów, takich jak robotyka i układy motoryzacyjne. Silniki krokowe zapewniają bardzo dokładne pozycjonowanie i są stosowane w drukarkach 3D, maszynach CNC i innych urządzeniach wymagających precyzyjnych ruchów inkrementalnych. Serwosilniki charakteryzują się krótkim czasem odpowiedzi oraz wysokim wyjściowym momentem obrotowym i są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających szybkich i dokładnych ruchów, takich jak układy lotnicze.

Aby skutecznie kontrolować i regulować pracę silników, rozwiązania odpowiadające za ruch i sterowanie opierają się na różnych napędach i kontrolerach. Napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) służą do zarządzania prędkością i momentem obrotowym silników prądu zmiennego, umożliwiając płynną, wydajną pracę oraz oszczędność energii. Serwonapędy, zaprojektowane specjalnie do serwosilników, zapewniają sterowanie w pętli zamkniętej i umożliwiają wysoce precyzyjne ruchy oraz pozycjonowanie. Kontrolery ruchu, które mogą obsługiwać wiele osi ruchu jednocześnie, są wykorzystywane w złożonych zastosowaniach, w których koordynują i synchronizują ruch różnych komponentów, zapewniając płynną i dokładną pracę.

Kluczową rolę w systemach odpowiadających za ruch i sterowanie odgrywają również aktuatory, ponieważ przekształcają energię w ruch i dostarczają siłę do poruszania komponentami mechanicznymi. Znane z dużej siły wyjściowej i zdolności do przenoszenia dużych obciążeń siłowniki hydrauliczne są wykorzystywane w sprzęcie budowlanym, maszynach przemysłowych i innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest znaczna moc. Aktuatory pneumatyczne, które do generowania ruchu wykorzystują sprężone powietrze i zapewniają krótki czas odpowiedzi, są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających szybkich, powtarzalnych ruchów, takich jak linie pakowania oraz linie montażowe. Aktuatory elektryczne, na przykład typu liniowego i obrotowego, zapewniają precyzyjne sterowanie w urządzeniach i sprzęcie do branży medycznej, motoryzacyjnej oraz lotnictwa i kosmonautyki.

Ilustracja przedstawiająca system robotyczny, wykorzystujący kamery z czujnikami wizyjnymi w inteligentnej fabryceIlustracja 2: system robotyczny wykorzystujący kamery z czujnikami wizyjnymi w inteligentnej fabryce. (Źródło ilustracji: Shutterstock)

Czujniki, urządzenia sprzężenia zwrotnego i systemy sterowania

Aby systemy odpowiadające za ruch i sterowanie działały z najwyższym poziomem dokładności oraz niezawodności, stosuje się czujniki i urządzenia sprzężenia zwrotnego w celu monitorowania, a także pomiaru różnych aspektów ruchu. Czujniki pozycji, takie jak potencjometry liniowe i obrotowe, dostarczają w czasie rzeczywistym dane dotyczące dokładnej lokalizacji elementów mechanicznych, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie i śledzenie. Enkodery inkrementalne i absolutne służą do określania pozycji kątowej i prędkości obracających się wałów, umożliwiając dokładną kontrolę prędkości i pozycji. Resolwery, choć podobne do enkoderów, to są przeznaczone do użytku w trudnych warunkach środowiskowych i oferują również wysoką dokładność oraz niezawodność we wrażliwych zastosowaniach.

Wszystkie wspomniane komponenty łącznie tworzą systemy sterowania, które koordynują ogólne działanie rozwiązań odpowiadających za ruch i sterowanie oraz zarządzają nimi. Programowane sterowniki logiczne (PLC) to wytrzymałe komputery przemysłowe przeznaczone do sterowania i automatyki, obsługujące wiele sygnałów wejściowych i wyjściowych jednocześnie w automatyce przemysłowej, sterowaniu procesami i innych zastosowaniach. Przemysłowe komputery PC, które oferują większą elastyczność i moc obliczeniową niż sterowniki PLC, są często używane w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania ruchami, służącym do symulacji algorytmów sterowania ruchami w złożonych układach wieloosiowych.

Komponenty odpowiadające za ruch i sterowanie w zastosowaniach przemysłowych

Rozwiązania odpowiadające za ruch i sterowanie mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprawności, dokładności i produktywności w szerokim zakresie procesów przemysłowych. Zarządzają na przykład takimi urządzeniami, jak ramiona robotyczne i obrabiarki w celu usprawnienia operacji przemysłowych oraz minimalizacji błędów. W fabrykach i magazynach motoryzacyjnych systemy odpowiadające za ruch oraz sterowanie koordynują ruch robotów przemysłowych, robotów współpracujących (kobotów) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR) w celu wykonywania zadań takich jak przenoszenie, montaż i inspekcja. Podobnie w zastosowaniach pakowania przemysłowego, rozwiązania odpowiadające za ruch i sterowanie służą do pobierania oraz przenoszenia przedmiotów, takich jak pudła i palety, za pomocą systemów przenośników, maszyn sortujących, jak również zautomatyzowanych systemów składowania/odbioru (AS/RS).

W sektorze medycznym systemy odpowiadające za ruch i sterowanie kształtują sposób świadczenia opieki zdrowotnej oraz prowadzenia badań. Umożliwiają one precyzyjne pozycjonowanie, dozowanie i automatyzację w urządzeniach oraz sprzęcie medycznym, takim jak roboty chirurgiczne, systemy obrazowania diagnostycznego, a także przyrządy laboratoryjne. Na przykład roboty chirurgiczne wyposażone w komponenty odpowiadające za ruch i sterowanie mogą wykonywać zabiegi z dużą dokładnością oraz minimalną inwazyjnością, skracając czas powrotu pacjenta do zdrowia i poprawiając ogólne rezultaty. Zautomatyzowane systemy transportu cieczy w farmaceutycznych laboratoriach badawczych również wykorzystują systemy odpowiadające za ruch i sterowanie - do dokładnego dozowania i mieszania odczynników, usprawniając proces odkrywania leków oraz przyspieszając rozwój nowych terapii.

Lotnictwo i kosmonautyka oraz obronność także polegają na precyzyjnych rozwiązaniach odpowiadających za ruch i sterowanie - w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, takich jak pozycjonowanie satelitów, systemy sterowania samolotami i naprowadzanie pocisków. W tych sektorach nawet najmniejsze odchylenie od zamierzonego ruchu lub pozycji może mieć katastrofalne skutki. Technologie odpowiadające za ruch i sterowanie zapewniają, że omawiane systemy będą działać z wyjątkową dokładnością oraz niezawodnością, umożliwiając satelitom utrzymanie orbity, samolotom bezpieczny lot, a pociskom dotarcie do celu. Ponadto wspomniane rozwiązania umożliwiają opracowywanie i testowanie nowych technologii w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki oraz obronności, umożliwiając inżynierom przeprowadzanie symulacji i walidacji złożonych systemów przed ich wdrożeniem w terenie.

Zrozumienie strategii firmy DigiKey obejmującej wielu dostawców

Dzięki współpracy z wieloma dostawcami firma DigiKey zapewnia inżynierom i projektantom systemów dostęp do szerokiego asortymentu produktów. Strategia ta nie tylko zwiększa różnorodność produktów, ale także poprawia ich dostępność, sprzyja konkurencyjnym cenom i zapewnia dostęp do bogatej wiedzy technicznej. Niewątpliwą zaletą podejścia firmy DigiKey polegającego na korzystaniu z wielu dostawców, jest możliwość zaspokojenia wielu wymagań przemysłowych. Firma DigiKey oferuje rozwiązania do wszelkich zastosowań, niezależnie od tego, czy chodzi o kompaktowy silnik krokowy do precyzyjnego oprzyrządowania, czy też serwonapęd o wysokim momencie obrotowym do automatyki przemysłowej w trudnych warunkach. Ta różnorodność umożliwia inżynierom znalezienie produktów najbardziej odpowiednich do konkretnych potrzeb, które mogą zoptymalizować ogólne parametry działania i sprawność układu. Ponadto, dzięki zaopatrywaniu się u wielu dostawców, firma DigiKey minimalizuje ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw - gdy jeden z producentów doświadcza problemów z produkcją lub opóźnień, istnieje możliwość pozyskania alternatywnych produktów od innych dostawców, co zapewnia klientom niezawodne i niezakłócone dostawy. Taka elastyczność ma znaczenie w obiektach przemysłowych, w których nawet minimalne przestoje mogą mieć znaczący wpływ na zasoby, budżet i działalność.

Zaawansowane produkty odpowiadające za ruch i sterowanie od liderów branży

Współpraca firmy DigiKey z wiodącymi producentami, takimi jak Schneider Electric, Siemens oraz Omron pokazuje jej zaangażowanie w jakość i innowacyjność. Wspomniani giganci branżowi słyną z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie ruchu i sterowania, które wykorzystują zaawansowane funkcje i technologie zwiększające wydajność i zrównoważony rozwój.

Układ Altivar™ Soft Starter ATS480 firmy Schneider Electric (ilustracja 3) bazuje na parametrach start-stop z poprzednich iteracji, aby jeszcze bardziej wydłużyć okres użytkowania sprzętu i zmaksymalizować gotowość operacyjną w wymagających środowiskach. Napęd o zmiennej prędkości (VSD) Altivar 212 zapewnia maksymalną łatwość użycia i bezpieczeństwo dla integratorów systemów oraz użytkowników końcowych w systemach klimatyzacji i wentylacji, generując oszczędności energii oraz poprawiając komfort, jak również zarządzanie budynkiem. Podobnie napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) ATV320 zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność i prostotę, a ich kompaktowe rozmiary upraszczają instalację oraz pozwalają efektywnie wykorzystać przestrzeń.

Ilustracja przedstawiająca urządzenie Altivar™ Soft Starter ATS480 firmy Schneider ElectricIlustracja 3: urządzenie Altivar™ Soft Starter ATS480 firmy Schneider Electric. (Źródło ilustracji: Schneider Electric)

Linia Easy TeSys firmy Schneider Electric obejmuje ręczne rozruszniki silników z zabezpieczeniem magnetycznym przy 13-krotności maksymalnego ustawienia pokrętła, termiczne przekaźniki nadmiarowe z zaciskami śrubowymi oraz styczniki 3-biegunowe oferujące okres użytkowania odpowiadający około milionowi operacji elektrycznych. Urządzenia te są przeznaczone do przełączania i ochrony typowych rozwiązań silnikowych. Wyspowe rozruszniki silników z komunikacją TeSys™ eliminują potrzebę stosowania oprzewodowania sterującego oraz wejścia-wyjścia programowanego sterownika logicznego (PLC) poprzez wpięcie pojedynczego kabla taśmowego, zapewniającego dostęp do danych za pośrednictwem przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Napędy SINAMICS V20 firmy Siemens, dzięki kompaktowej, wytrzymałej i wzmocnionej konstrukcji, idealnie sprawdzają się w różnorodnych podstawowych zastosowaniach napędowych w zakładach technologicznych oraz produkcyjnych. Ponadto zespoły styczników nawrotnych serii SIRIUS 3RA23 zapobiegają błędom oprzewodowania w obwodach głównych i sterujących. Styczniki sterujące SIRIUS oferują elastyczne opcje przełączania obciążeń elektrycznych, przy czym istnieje możliwość wyboru pomiędzy konwencjonalnymi i półprzewodnikowymi mechanizmami roboczymi.

Napędy o zmiennej częstotliwości serii MX2 firmy Omron oferują zaawansowane sterowanie silnikami i maszynami z wykorzystaniem technologii napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), zapewniając precyzję działania, oszczędność energii oraz ochronę przed usterkami. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i algorytmom, urządzenia MX2 zapewniają płynne sterowanie prędkością aż do prędkości zerowej oraz możliwość sterowania momentem obrotowym w pętli otwartej.

Ilustracja przedstawiająca termiczny przekaźnik nadmiarowy TeSys firmy Schneider ElectricIlustracja 4: termiczny przekaźnik nadmiarowy TeSys firmy Schneider Electric. (Źródło ilustracji: Schneider Electric)

Poprawa zrównoważonego rozwoju zautomatyzowanych linii produkcyjnych

Aby zilustrować wpływ technologii odpowiadających za ruch i sterowanie na zrównoważony rozwój, przyjrzyjmy się zautomatyzowanej linii produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym. Od precyzyjnego sterowania prędkością w przenośnikach i silnikach maszyn pakujących po integrację ramion robotycznych i wdrażanie systemów bezpieczeństwa, omawiane komponenty pozwalają producentom osiągać cele polegające na minimalizacji zużycia energii i odpadów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa oraz niezawodności działania:

Systemy przenośnikowe: na zautomatyzowanej linii produkcyjnej systemy przenośnikowe odgrywają kluczową rolę w transporcie materiałów i produktów pomiędzy różnymi etapami procesu produkcyjnego. Dzięki wykorzystaniu napędu o zmiennej prędkości (VSD) Altivar 212 lub napędu o zmiennej częstotliwości (VFD) serii MX2 firmy Schneider Electric można sterować prędkością silników przenośników w celu dostosowania ich pracy do wymaganej wydajności produkcji. Dzięki zapewnieniu optymalnej prędkości przenośnika, zmniejsza się zużycie energii oraz zużycie komponentów mechanicznych. Ponadto układy płynnego uruchamiania, takie jak Altivar™ Soft Starter ATS480 firmy Schneider Electric, zapewniają łagodne uruchamianie i zatrzymywanie silników przenośników, zmniejszając naprężenia mechaniczne oraz wydłużając okres użytkowania sprzętu.

Maszyny pakujące: maszyny pakujące są integralną częścią zautomatyzowanej linii produkcyjnej i odpowiadają za pakowanie, uszczelnianie oraz etykietowanie produktów. Maszyny te często wymagają precyzyjnego sterowania prędkością i momentem obrotowym silnika w celu zapewnienia spójnego oraz dokładnego procesu pakowania. Dzięki integracji napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) ATV320 firmy Schneider Electric silniki maszyn pakujących mogą być sterowane z wysoką precyzją, co zwiększa ogólne parametry układu i sprawność energetyczną.

Ramiona robotyczne: ramiona robotyczne są szeroko stosowane na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych do zadań takich jak przenoszenie materiałów, montaż i kontrola jakości. Narzędzia te wymagają precyzyjnego sterowania wieloma osiami ruchu, aby wykonywać swoje zadania dokładnie i wydajnie. Sterowanie silnikami ramion robotycznych umożliwiają wyspowe rozruszniki silników z komunikacją TeSys firmy Schneider Electric. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania skomplikowanego oprzewodowania oraz wejścia-wyjścia programowanego sterownika logicznego (PLC), wyspa TeSys ułatwia również szybszą instalację i łatwą konfigurację systemu sterowania ramienia robotycznego. Wbudowany interfejs cyfrowy i inteligentne narzędzie konfiguracyjne upraszczają przekazanie do użytkowania oraz regulację, a możliwość dostępu do krytycznych danych za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych pozwala na zdalne monitorowanie i konserwację predykcyjną.

Pompy i wentylatory: pompy i wentylatory mają kluczowe znaczenie w różnych aspektach zautomatyzowanych linii produkcyjnych, takich jak układy chłodzenia, jednostki zasilania hydraulicznego i systemy wentylacyjne. Optymalizacja parametrów działania tych komponentów pozwala obniżyć zużycie energii i zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów. Do sterowania pompami i wentylatorami w środowiskach przemysłowych, dzięki swojej kompaktowej, wzmocnionej konstrukcji, odpowiednie są napędy SINAMICS V20 firmy Siemens. Napędy SINAMICS V20 oferują różne funkcje, w tym sterowanie proporcjonalno-całkująco-różniczkujące (PID), sterowanie wieloma pompami oraz tryby oszczędzania energii.

Systemy bezpieczeństwa: zapewnienie bezpieczeństwa personelu i sprzętu ma ogromne znaczenie w zakładach produkcyjnych. Dzięki zespołom styczników bezpiecznych linie produkcyjne mogą osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko wypadków oraz przestojów. W systemach sterowania silnikami, funkcje bezpieczeństwa mogą być realizowane przez zespoły styczników nawrotnych serii SIRIUS 3RA23 firmy Siemens. Zespoły te bezproblemowo integrują się z systemami bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnymi z międzynarodowymi normami, takimi jak IEC 61508 i ISO 13849-1. Zintegrowane mechaniczne i elektryczne blokady współzależne z serii 3RA23 zapobiegają również błędom podłączania przewodów oraz zapewniają bezpieczną pracę obwodów silnika nawrotnego.

Ilustracja przedstawiająca inteligentne ramiona robotów przemysłowych do cyfrowej produkcji przemysłowejIlustracja 5: inteligentne ramiona robotów przemysłowych do cyfrowej produkcji przemysłowej. (Źródło ilustracji: Shutterstock)

Podsumowanie

Zaawansowane rozwiązania ruchu i sterowania mają kluczowe znaczenie dla sprawności i zrównoważonego rozwoju w wielu branżach. Integrując wspomniane technologie w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, producenci poprawiają sprawność operacyjną, zmniejszają zużycie energii, minimalizują straty materiałowe i wydłużają okres użytkowania urządzeń. Portfolio produktów firmy DigiKey pochodzących od wielu dostawców umożliwia inżynierom i projektantom tworzenie systemów o wysokich parametrach działania, a jednocześnie przyjaznych dla środowiska. Firma DigiKey zapewnia platformę, na której inżynierowie mogą wyszukiwać, porównywać i pozyskiwać odpowiadające za ruch i sterowanie produkty najbardziej pasujące do swoich zastosowań.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Eric Halvorson

Eric J. Halvorson

Eric Halvorson, Senior Marketing Technology Manager – Automation & Control has been with DigiKey for over 17 years. His focus is on the Industrial Automation & Control market. With a background in Electronics, Automation, Product Management, and for the past 5+ years in Supplier Marketing, Eric works with some of the biggest manufacturers in the business. Eric graduated from Northland Community and Technical College in the spring of 2011 with an AAS degree in Electronics Technology and Automated Systems. When not in at work, he spends the majority of his time woodworking, playing golf, and spending time with his family.

Informacje o wydawcy

DigiKey

DigiKey, based in Thief River Falls, Minn., is a global, full-service provider of both prototype/design and production quantities of electronic components, offering more than six million products from over 750 quality name-brand manufacturers at DigiKey.