Najlepsze praktyki podczas doboru odpornych złączy

Przez: Poornima Apte

Przekazane przez: Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey

Zapewnienie przepływu danych, sygnałów lub zasilania między różnymi komponentami w systemie wymaga złączy, które łączą ze sobą istotne urządzenia. Przykładem mogą być złącza przekazujące sygnał wyjściowy z mikrofonu do wzmacniacza. Łączenie zasilaczy z radarami i innymi systemami komunikacyjnymi, a także czujników z procesorami danych w celu przekazania sygnałów analogowych lub cyfrowych to tylko kolejne dwa z wielu zastosowań złączy w codziennych działaniach.

Technologia złączy ciągle ewoluuje, podobnie jak przypadki użycia tych nieodzownych części. Wprawdzie oczekuje się, że wojskowość pozostanie jednym z największych rynków dla złączy w przyszłości, jednak popyt nie ogranicza się tylko do tego sektora. Badania rynkowe przeprowadzone przez firmę Lucintel wykazują, że na całym świecie rynek odpornych złączy będzie rósł w stałym tempie 3,5% rocznie do 2030 roku.

Postęp w technologiach złączy

Technologia złączy ma długą historię, która zaczyna się od złącza cylindrycznego zamówionego dla samolotu Douglas DC-1 w latach 30. XX wieku. Produkt ten opracował James Cannon z firmy ITT Cannon. Od tego czasu technologia złączy - podobnie jak szeroka gama dostępnych produktów - ewoluuje, aby sprostać wymaganiom przemysłu. Śledzenie nowych osiągnięć w technologii złączy daje wgląd w wiele ich zastosowań przemysłowych.

Wysokie temperatury pracy

Działania wojskowe w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub misje kosmiczne wymagają złączy, które nie tylko wytrzymują wyjątkowo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury, ale również są odporne na drastyczne zmiany skrajnie różnych temperatur. Postęp w technologii złączy pozwolił stosować materiały, które tolerują takie warunki bez szkody dla parametrów działania.

Lekkie materiały

Waga zawsze miała znaczenie w zastosowaniach lotniczych, gdzie każdy gram ma wpływ na aerodynamikę i zużycie paliwa. Temat ten wymaga ponownej analizy, ponieważ złącza znajdują zastosowanie w systemach prowadzenia autonomicznego, pojazdach elektrycznych (EV), robotyce i automatyce przemysłowej. Duże obciążenia wpływają niekorzystnie na czas pracy baterii, dlatego złącza są wykonywane z lekkich kompozytów, aby sprostać ograniczeniom inżynieryjnym i projektowym.

Konstrukcje modułowe

Potrzeby infrastruktury ulegają częstym zmianom, a współczesne rozwiązania mogą okazać się przestarzałe już jutro. W związku z tym podejście do podzespołów polegające na ich usuwaniu i zastępowaniu nowymi jest kosztowne i uznawane za marnotrawstwo. Złącza modułowe rozwiązują ten problem, gdyż dają możliwość selektywnej wymiany części. Użytkownicy mogą również stosować dopasowane kombinacje różnych konfiguracji, aby uzyskać większą elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Miniaturyzacja komponentów

Pojawienie się czujników w wielu różnych zastosowaniach, na przykład w instalacjach samochodowych, stymuluje popyt na coraz szerszą gamę złączy. Miniaturyzacja pomaga projektantom opracowywać kompaktowe obwody, które mieszczą się w ciasnych przestrzeniach, co staje się koniecznością w różnych zastosowaniach, od wojskowości, aż po lotnictwo i kosmonautykę, choć nie tylko.

Wzrost znaczenia wytrzymałych złączy

Wzrost popytu na wytrzymałe technologie złączy zbiega się ze wzrostem liczby maszyn połączonych w przemyśle. Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) wymaga gromadzenia danych z czujników, które muszą być odporne na różnorodne niesprzyjające warunki.

Ośrodki przetwarzania danych stanowią serce obliczeniowe do obróbki danych w czasie rzeczywistym, a decyzje podejmowane na podstawie danych leżą u podstaw współczesnej działalności. Wojskowość, kolejnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, przemysł naftowy i gazowy, rolnictwo, automatyka fabryczna i robotyka - wszystkie one zależą od danych w czasie rzeczywistym, a warunki operacyjne i środowiskowe są dalekie od idealnych. Sprzęt musi być odporny na ekstremalne temperatury, zabrudzenia i burzowe wiatry bez utraty szybkości oraz integralności sygnałów. Wzmocnienia wymaga cały sprzęt - aż do poziomu złączy stosowanych w komunikacji, sieciach oraz przesyłu danych i zasilania w terenie.

Precyzyjne specyfikacje odpornych złączy

Nie wszystkie odporne złącza są takie same - o charakterystyce złącza decydują różne warunki pracy. Oto kilka sprawdzonych kwestii praktycznych, które należy rozważyć przed wybraniem złącza:

  • Zastosowanie końcowe: trzeba rozważyć, czy złącze będzie używane w strefie działań wojennych, pod wodą, czy też w zastosowaniach medycznych, gdzie musi wytrzymywać sterylizację. Na przykład: złącza CA/5015 firmy ITT Cannon są odpornymi połączeniami zaprojektowanymi do najbardziej wymagających zastosowań. Pierwotnie zostały opracowane dla lotnictwa komercyjnego, jednak obecnie są szeroko stosowane w sektorach wojskowych, transportowych, przemysłowych i sprzętu ciężkiego.
  • Ciężar systemu końcowego: ciężar może wpływać na parametry działania złącza po prostu zwiększając nacisk na końcówki i powodując zużycie. Ciężar ma również znaczenie dla systemów z zasilaniem bateryjnym, takich jak roboty lub maszyny półautonomiczne, ponieważ moc potrzebna do przenoszenia dodatkowego ciężaru może skracać czas pracy baterii. Ciężar determinuje również materiał użyty na osłonę złączy. Obudowy wykonane z lekkiego aluminium zmniejszają ciężar całkowity.
  • Cyberbezpieczeństwo i potrzeba niewykrywalności: operacje wojskowe wymagają w szczególności systemów, które będą niewykrywalne dla wroga. Wymaga to specjalnych technik ekranowania odpornych złączy. Całkowicie metalowe osłony chronią sygnały elektroniczne i zapobiegają zakłóceniom elektromagnetycznym. Seria CA/5015 firmy ITT Cannon oferuje szeroką gamę osłon z połączeniami wykorzystującymi indywidualne przewody lub kable w płaszczach w wersjach ekranowanych lub nieekranowanych.
  • Kształt złącza: złącza występują w różnych kształtach - cylindryczne, prostokątne, ostrzowe lub modułowe to tylko kilka z nich. Złącza cylindryczne są najczęściej spotykanym wariantem do przesyłania zasilania, sygnałów i danych. Ułatwiają one wyrównanie wtyków szpilki podczas łączenia, a cylindryczna konstrukcja zapewnia kompaktowe uszczelnienie. Złącza cylindryczne zawierają wiele wtyków lub styków, ułożonych w określony sposób, aby zapewnić różne rodzaje wymaganych połączeń, na przykład zasilania lub danych.

Rodzaje systemów blokujących

Gdy złącze połączy dwa systemy, musi zostać zablokowane, aby zapobiec poluzowaniu połączenia, co może wpłynąć negatywnie na jakość przesyłanego zasilania, danych lub sygnałów. Do najpopularniejszych systemów blokujących zaliczają się śrubowe mechanizmy sprzęgające, które utrzymują połączenia mocno na miejscu, oraz połączenia wciskane-wyciągane, które są blokowane poprzez wciśnięcie i zwalniane poprzez wyciągnięcie. Złącza typu TBF10SL-4PS-B firmy ITT Cannon (ilustracja 1) posiadają mechanizm bagnetowy, zawierający sworznie i rowki, które blokują się na miejscu po przekręceniu.

Spośród wymienionych, najwyższą odporność na drgania zapewnia gwintowany mechanizm sprzęgający, który jest szczególnie przydatny w zastosowaniach lotniczych i kosmonautycznych oraz wojskowych.

Ilustracja przedstawiająca odporne złącze cylindryczne TBF10SL-4PS-B firmy ITT CannonIlustracja 1: odporne złącze cylindryczne TBF10SL-4PS-B firmy ITT Cannon, które wykorzystuje bagnetowy mechanizm blokujący. (Źródło ilustracji: ITT Cannon, LLC)

Liczba cykli łączenia

Cykl łączenia to czynność w której następuje połączenie i rozłączenie wtyczki i gniazda. Wielokrotne łączenie i rozłączanie sprzętu może powodować zużywanie i uszkadzanie odprowadzeń w złączu. W rezultacie złączom przypisuje się znamionową liczbę cykli łączenia, jaką mogą wytrzymać. Niezawodne urządzenia mogą wytrzymać setki takich operacji łączenia bez znacznych uszkodzeń.

Stopień ochrony przed wnikaniem

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) ustanowiła szereg poziomów określających skuteczność, z jaką sprzęt elektryczny może zapobiegać wnikaniu takich zagrożeń, jak zanieczyszczenia i woda. Poziomy te są szczególnie istotne w zastosowaniach wojskowych, gdzie sprzęt musi działać w trudnych warunkach, takich jak pył i grad, i gdzie parametry działania są rutynowo sprawdzane. Powtarzające się narażenie na niszczące działanie piasku lub wody może powodować korozję odprowadzeń elektronicznych, skutkując pogorszeniem przekazywania sygnałów oraz powstawaniem barier, które zapobiegają prawidłowym połączeniom. Ekstremalne warunki środowiskowe wymagają zazwyczaj złączy o znamionowym stopniu ochrony IP68 lub wyższym.

Złącza zgodne ze specyfikacją wojskową (MIL-SPEC) muszą spełniać te i wiele innych warunków. Złącza cylindryczne zazwyczaj spełniają normy MIL-SPEC, takie jak MIL-DT-5015. Tak też jest w przypadku złączy CA/5015 firmy ITT Cannon (ilustracja 2). Wspomniane złącza cylindryczne działają dobrze w szerokim zakresie temperatur od -55°C do 200°C.

Ilustracja przedstawiająca złącza CA/5015 firmy ITT CannonIlustracja 2: odporne złącza cylindryczne CA/5015 firmy ITT Cannon są uniwersalnymi rozwiązaniami do wymagających warunków środowiskowych (źródło ilustracji: ITT Cannon, LLC)

Złącza CA/5015 firmy ITT Cannon idealnie sprawdzają się w zastosowaniach obronnych, kolejowych, lotniczych i kosmonautycznych oraz przemysłowych, a także w automatyce fabrycznej i robotyce. Seria ta oferuje pięć różnych polaryzacji, które zapewniają łączenie komponentów we właściwej orientacji, zapobiegając uszkodzeniu obwodów. Omawiane złącza są dostępne z różnymi opcjami materiału powłok: kadm, cyna-cynk (powlekanie J), cynk-nikiel niebieskie, cynk-kobalt-czarne i stopy niklu. Złącza są również zgodne z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances), rozporządzeniem Unii Europejskiej, które nadzoruje stosowanie niektórych materiałów niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Podsumowanie

Niezawodne funkcjonowanie sprzętu elektronicznego i elektrycznego w trudnych warunkach środowiskowych staje się coraz bardziej konieczne w różnych sektorach, włączając w to produkcję dyskretną, elektrownie naftowe i gazowe, technologie słoneczne i wiatrowe oraz zakłady przemysłowe i górnictwo. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele dzisiejszych zakładów przemysłowych i operacji wojskowych opiera się na danych w czasie rzeczywistym, stworzenie odpornej infrastruktury terenowej zawierającej urządzenia komputerowe i czujniki wymaga użycia sprzętu przetestowanego na pierwszej linii. Odporne złącza, na przykład z serii CA/5015 firmy ITT Cannon, odgrywają kluczową rolę w realizacji zadań operacji opartych na danych we wszystkich sektorach.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Informacje o autorze

Image of Poornima Apte

Poornima Apte

Poornima Apte is a trained engineer turned technology writer. Her specialties run a gamut of technical topics from engineering, AI, IoT, to automation, robotics, 5G, and cybersecurity. Poornima's original reporting on Indian Americans moving to India in the wake of the country's economic boom won her an award from the South Asian Journalists’ Association.

Informacje o wydawcy

Północnoamerykańscy redaktorzy DigiKey